This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972-Q1:数据表中的差分输入电压

Guru**** 2813285 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064940/tl972-q1-differential-input-voltage-in-the-datasheet

器件型号:TL972-Q1

大家好、团队、

我们认为、比较器的差分输入电压(绝对最大值)通常以电源电压(Vcc)为基准。
对于 TL97x-Q1系列、数据表中规定为"±1V"而不是"Vcc±1V"(这也适用于目录版本)。
我们希望仔细检查这是否正确或打印错误。

此致、
Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masaru、

    TL972-Q1是一款运算放大器、无比较器。

    某些运算放大器在输入之间具有反向并联保护二极管。 因此、TL972-Q1的最大差分电压似乎确实为+/1V。 遗憾的是、在有些情况下、数据表不会说明是否可以使用限流电阻器来支持更高的差分输入电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai、

    是的、TL972-Q1是一款运算放大器(很抱歉、造成混淆!)。

    [引用 userid="339984" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1064940/tl972-Q1-different-voltage-In--In--datasheet /3940401#39404040401"]不幸的是、数据表中的某种异常情况并不能说明是否可以使用限流电阻器来允许更高的差分输入电压。

    虽然器件可能有点旧、信息很难找到、但您能否深入了解以上内容?
    原因是什么?

    此致、
    Masaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马斯鲁-圣、您好!

    输入到输入有两个串联的二极管(双向、共4个)、并且没有串联电阻。

    对于大于1V 的输入差、电流将呈指数级增加。 (-1V 也是如此)