This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA855:输出振荡

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA855, OPA847, OPA140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064558/opa855-output-oscillates

器件型号:OPA855
主题中讨论的其他器件: OPA847、 OPA140

您好!

我们已收到客户对 OPA855的输出有问题的询问、请参阅下面的详细信息。

"

我正在尝试构建光学同差检测系统、请参阅 Kumar 等人 (2012)我们的 Inspiration 基本设计布局白皮书。

我们最初根据本白皮书中规定的规格构建了增益为4.99kV/A 的 TIA、但我们需要增益为100kV/A、理想带宽为10MHz 的 TIA。 因此、我们将运算放大器从 OPA847切换到 OPA855以实现高 GBWP。

不过、在这条路上的某个位置、这些变化会在 TIA 的输出中引入振荡。 以确认这不仅仅是高增益带来的问题。 我将旧电路板和新电路板上的反馈电阻更改为11.7kOhm。 结果表明、OPA847仍在无振荡的情况下运行、而 OPA855则在无振荡的情况下运行。

请注意、使用 PD 插座插入光电二极管(PD)、并且可以随时移除光电二极管、这会使 TIA 没有输入、即使在这些条件下、我们也会看到 OPA855发生振荡。 电源是 Keysight 精密直流电源、因此应保持稳定。 我确实使用 EM 屏蔽进行了一些测试、但它对 OPA855电路没有帮助。

我使用的 PD 的寄生电容各为8pF。

详细信息显示在随附的 PowerPoint 演示文稿中。 此外、OPA855板的 KiCad 文件全部位于" Homodyne Detector 中。 ZIP "。

欢迎提供任何和所有投入。

e2e.ti.com/.../Homodyne-Detector.zip"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在该.zip 中有很多文件-尚未找到简单的原理图、您能否将其作为 snip 或 TINA 文件发送、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    请参阅客户提供的其他信息。

    e2e.ti.com/.../2021_2D00_11_2D00_07-_2D00_-Update-_2D00_-Homodyne-Detector-with-OPA855-as-a-TIA_2800_1_2900_.pdf

    e2e.ti.com/.../Kumar-et-al.-_2D00_-2012-_2D00_-Versatile-wideband-balanced-detector-for-quantum-optical-homodyne-tomograp_2800_1_2900_.pdf

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的吗?

    查看 OPA855 - 3个即时问题、  

    1、此 Decomp 器件的补偿电容在哪里、显示0.1pF、但这还不够

    2、同相输入端的200k (POT)是双极器件、您可以消除 IB 误差、但也可以将输入 CM 电压发送到超出范围。 假设您具有典型值为12uA 的 Ib、其中200k 的输入 CM 为2.4V -这在范围内吗?  

    3.我没有看到任何串联输出元件来隔离电缆电容-如果您这样做、通常会振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    刚刚收到客户的回复、请参阅以下详细信息

    1.在我的设计过程中、我一直关注(至少我认为我从理解的内容) www.ti.com/.../sboa354.pdf、它似乎声称稳定性条件为 eq。 (3)

    f_C = f_GBW * C_F/(C_F+C_T)=(8GHz)*(0.1pF)/((0.1pF)+(8pF + 8pF + 0.6pF + 0.2pF)= 47.3MHz > 15.9MHz = 1/(2 (PI)(100kOhm)(0.1pF + C*f)=* f R = 1 π f_f_f_f)=* f

    即使添加了另一个10pF 的总端子电容、该电容也应足以覆盖电路中的任何杂散电容、这一点也是令人满意的。

    我很可能是不正确的、但您能否向正确的方向指出我、以便我知道我应该使用什么公式来确定 C_F 的值?

    2.我对此不确定、 但是、根据您所说的数据表、OPA855的输入偏置电流典型值为-12uA、我们将 POT 运行在~100kOhm 处、以将输出电压设置为0V。这会导致电压为~-1.2V。我们需要在此处使用 POT 来调节直流偏移 设为零。 幻灯片中的所有图片都有谐振、通常标有"平衡直流偏移"、这意味着我们将电位计调谐到大约100kOhm。 我认为这应该在规格范围内。

    3.你可能正是在这一点上。 在所有图中(参见图 例如、OPA855规格表中的11-1)我理解它是将阻抗匹配元件接地、但我做了任何其他事情(无串联元件)。

    您能否再次向正确的方向指出我们、以了解如何隔离电缆电容? 此外、如果您有一个我们可以在不破坏电路板的情况下进行的测试、以查看这种情况是否是理想情况。

    由于我们在 OPA847电路板上执行了相同的操作、并且未发现任何问题、因此我甚至从未想过这一点。

    此致、
    梅纳德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有很多层-从该应用手册开始、有许多常见错误、但可能仍然有用。 让我们从图3开始使用 OPA140、首先我们需要将单位增益带宽与真正的增益带宽积分离、这正是 ZT 设计所需的。  

    我在我的文件中使用了这个开环 Zout 仿真(出于某些被遗忘的原因)。 GWL 模型确实尝试模仿复杂的 Zol、这个看起来不错。  

    将其修改为 AOL 测试、给出这个-我们需要包括一些负载以获得正确的曲线、规格表显示2k、典型 GBP 为11MHz、让我们看看。  

    我更倾向于相信良好的 TINA 模型、而不是数据表、因为这在真正的 GBP 方面存在相当大的困惑。 此仿真显示了9.9Mhz 的真正 GBP (转至40dB AOL 点并获取 F*100X)和7.5MHz 的单位增益0dB 交叉。 通常情况下、较高的 Aol 极点会将曲线向上滚动一点以达到 AOL=0dB 点。 图6-15证实了这一点、因此11MHz 是营销编号。 通常还会检查高增益 SSBW 以确认真正的 GBP、但该系列数据表不显示任何更高的增益 SSBW。 无论如何、互阻抗中使用的 GBP 数是9.9Mhz、而不是11Mhz 或7.5Mhz AOL =0dB。 应用手册对此进行了错误处理。 在 ZT 设计中、我们关心的是 AOL 的1pole 滚降部分、因为所有的过载都发生在该曲线上、而不是 AOL=0dB 时的完整曲线。  

    这经常出现、我发布了这一解释、  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/#

    然后、应用手册中的接近率参数是一个近似的手波、但让我们继续在 LG 相位裕度模拟中测试该图3。  

    首先是闭环测试输出引脚点噪声(一种查看低相位裕度问题的快速方法)、  

    是的、这里是一个峰值输出噪声、但所有 ZT 都具有该噪声、并且该噪声不是太尖锐-实际上可能很低、但不是振荡相位裕度、  

    现在、让我们为其执行相补角、但首先、我们应该估算峰值、  

    我认为 ZT 级是一个二阶低通滤波器、其中关键 Fo 频率是真正 GBP 的几何平均数、以及由反相节点上的反馈 R 和总 C 形成的零点 (如果模型中的输入 C 正确、则为117pF)。 这样做可预测 Fo=519kHz (噪声峰值的大概位置)。 然后、闭环的非常简单的 Q 是反馈极点与该 Fo 的比值-或者 Q=995kHz/519kHz = 1.91、因此、是的、峰值但远离振荡。 使用本文中的图1、即大约30度的相位裕度(本文的结尾还适用于 ZT 示例中的假接近率)、  

    https://www.planetanalogue.com/stability-issues-for-high-speed-amplifiers-introductory-background-and-improved-analysis-insight-5/

    因此、根据本文中的图2、我们应该在闭环响应中具有大约5.9dB 的峰值、放大500kHz 区域(使用直流增益= 94dBohm)可以看出这一点、非常接近-6.7dB 的峰值、  

    现在、对于 LG 相位裕度(这是您需要为电路做的事情、添加各种输出负载以查看其影响)

    因此、这显示了24deg 的相位裕度、这就是为什么峰值要稍微高一点-可能是由于 Zol 与负载和反馈网络相互作用、  

    从这里、您还可以将响应重置为您想要调整反馈极点的任何值-巴特沃斯只是一个0.707的 Q 值(并且应该有一个大约63度的相位裕度)。 使用上面的简单比率、将反馈极点设置为0.707*Fo = 367kHz、需要 Cf = 8.7pF、使 LG 仿真中的这种变化可提供大约59度的相位裕度、非常接近、  

    因此、请根据您的设计修改此 LG 文件并检查相位裕度-此处的感应元件会旋转以直接报告相位裕度、而不是环路相位裕度。 中间值相补角的下降非常正常、不用担心。  

    e2e.ti.com/.../OPA140-50k-Zt-LG--sim-from-SBOA354.TSC

    我花了一些时间、因为你不能很远地了解 SBOA354中的错误信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里多花点时间、  

    在没有 CLoad 的情况下、OPA847看起来稳定、相位裕度为48deg、  

    而且、即使20pF 仍然正常-噪声增益峰值高达1+16pf/.1pF = 161、并且在大约16MHz 的反馈极点变得平坦、因此、好的、  

    现在、使用 OPA855、  

    理论上、在无负载且带宽约为双倍的情况下、相位裕度更佳

    添加20pF

    嗯、这看起来非常好、  

    现在、在反馈 R 中包括 SMD R 的典型值0.2pF、由于较高 F 时的 NG 较低、因此加宽了相当多的频带、仍然具有良好的相位裕度、  

    所以基本 LG 看起来很好、你说它是振荡的-也许你有一个输入级问题、在那个 V+引脚上、100nF 的电容是自谐振的。 我通常在 V+引脚中包含一个20欧姆的串联电阻-这是最近在另一个线程中出现的、这确实是问题所在、  

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051314/ths7530-output-noise-single-output/3910659#3910659

    这是 OPA855 LG 文件、  

    e2e.ti.com/.../OPA855-50k-Zt-LG.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对该同相网络执行更多的 silms、不确定这些结果、但尝试移除100nF 电容器并将100k 更改为20ohm 可能会很容易、以查看振荡是否消失。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maynard:

    我认为这里的一个主要问题是光电探测器和 OPAMP 输入之间的覆铜线迹过长。  请记住、根据1nH/mm 经验法则、10mm 长的覆铜线迹等于10nH。 这会在反馈环路中增加一个疯狂的电感、并与检测器电容形成串联谐振。 虽然假定的检测器串联电阻20R 可保证 OPA847电路中的相位裕度为49°、但也不足以使 OPA855电路保持稳定:

    e2e.ti.com/.../maynard_5F00_opa847.TSC

    e2e.ti.com/.../maynard_5F00_opa855.TSC

    实际上、没有检测器串联电阻可以使 OPA855电路稳定运行、至少在该仿真中不会这样做:

    上面考虑了20个介于1R 和1k 之间的对数交错串联电阻。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai 和 Merry 圣诞真的很棒  

    这当然会引起一个问题、即 OPA855的振荡频率是多少? 4G 比较高、很多设备可能看不到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你圣诞快乐,亲爱的迈克尔:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maynard、您好!

    如果您没有任何其他问题、请重新访问该帖子以标记为已解决。  如果您仍需要帮助、请重新参与论坛帖子、以便我们为您提供帮助。

    最棒的

    阿尔茨