This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA187:需要运算放大器 IC OPA187IDBVT 的大信号电压增益值。

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062638/opa187-need-large-signal-voltage-gain-value-of-op-amp-ic-opa187idbvt

器件型号:OPA187

您好!

需要运算放大器 IC OPA187IDBVT 的大信号电压增益值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmuga、

    大信号电压增益是运算放大器开环电压增益 AOL 的另一个术语。  OPA187IDBVT 数据表在开环增益标题 AOL 下的第6.7和6.8节"电气特性"表中列出。  kΩ、对于部分6.7中列出的高压工作条件、AOL 最小值为132dB、TA =–40°C 至+125°C、VS =±4V 至±18、V、(V–)+ 0.3V < VO <(V+)–0.3V、RL = 10 μ s 时、AOL 典型值为160dB。

    此外、部分6.9中提供了 AOL 与频率间的典型特性图。

      

    但愿这对您有所帮助。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Thomas,

    我获得了所有必需的详细信息。

    另一个小问题是、数据表中的 PSRR 值是伏、您能为我提供 dB 上的 PSRR 值吗?

    谢谢  

    SUIRYA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shanmuga、

    0.01µV μ V/V 表示160dB、1µV 等于120dB。

    Kai