Other Parts Discussed in Thread: TS321, LM258A, LM324A, LM258
主题中讨论的其他器件:TS321、 LM324A、 LM258
尊敬的先生:
客户想要检查 内部是否存在从正输入(IN+)/负输入(IN-)到电源(V+/V-)的 ESD 电池保护?
放大器列表:
LM258ADGKR
TS321IDBVR
如果不是、
Q1: 如何解释 LM258A/TS321可以通过 HBM/CDM ESD 测试?
Q2: 如果 LM258A/TS321的输入电压高于电源电压、 通常我们添加一个串联电阻器、以将电流限制在10mA 以下。 现在、IN+/IN-至 VCC 和 GND 没有 ESD 单元、 如何进行过压保护? 只需向 GND/VCC 添加外部二极管?

此致、
插孔