This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM258A:AMP 输入# LM258/ TS321的 ESD 电池保护

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321, LM258A, LM324A, LM258

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065327/lm258a-esd-cell-protection-of-amp-input-lm258-ts321

器件型号:LM258A
主题中讨论的其他器件:TS321LM324ALM258

尊敬的先生:

客户想要检查 内部是否存在从正输入(IN+)/负输入(IN-)到电源(V+/V-)的 ESD 电池保护?

放大器列表:    

LM258ADGKR

TS321IDBVR

如果不是、  

Q1:  如何解释 LM258A/TS321可以通过 HBM/CDM ESD 测试?

Q2:  如果 LM258A/TS321的输入电压高于电源电压、 通常我们添加一个串联电阻器、以将电流限制在10mA 以下。  现在、IN+/IN-至 VCC 和 GND 没有 ESD 单元、 如何进行过压保护?  只需向 GND/VCC 添加外部二极管?

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些器件在输入到正电源之间没有二极管。 (这就是允许输入电压更高的原因、即使没有串联电阻器也是如此。) 但有从负电源到输入的二极管。

    ESD 保护由等效齐纳二极管完成。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    插孔、

    ESD 单元由针对 ESD 保护进行优化的普通晶体管组成、不会带来其他功能优势。 因此、作为放大器功能部件的正常晶体管也会具有一些固有的 ESD 保护值、这一点并不奇怪。

    TS321和 LM324A 没有特定于 ESD 的电池。 "B"型号确实具有 ESD 单元。 对于所有 LM258和 TS321、输入特性是二极管、如传导到 V-引脚、不传导到 V+引脚。 正输入电压高于最大电源电压是不可接受的。 尝试将负电流限制在1mA、并将正过压发送到接地端、除非将其发送到 V+(VCC) 将始终将该电压降低到安全水平。