Other Parts Discussed in Thread: OPA391, LM7705
主题中讨论的其他器件: LM7705
各位专家、您好!
我正在进行一个项目、在该项目中、我使用运算放大器将应变仪信号增益到 ADC 中。 OPA391是我的 ADC 前置放大器的首选。 方框图:

对于这个项目、我必须使用 ADC[0V - 4.096V]的满量程范围、 包括模拟输入上的0V。 遗憾的是、我没有可以为运算放大器的负电源提供的负电压。
在这里、我需要一些指导:如何补偿在传感器未施加重量时 ADC 将读取的+10mV 电压(由轨到轨限制引起)?
我是模拟设计的初学者、非常感谢您为设计 ADC 前置放大器电路而提供的任何论文或资源!