This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA391:补偿负电源上的轨到轨限制

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA391, LM7705
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1065185/opa391-compensating-for-rail-to-rail-limitation-on-negative-supply

器件型号:OPA391
主题中讨论的其他器件: LM7705

各位专家、您好!

我正在进行一个项目、在该项目中、我使用运算放大器将应变仪信号增益到 ADC 中。 OPA391是我的 ADC 前置放大器的首选。 方框图:

对于这个项目、我必须使用 ADC[0V - 4.096V]的满量程范围、 包括模拟输入上的0V。 遗憾的是、我没有可以为运算放大器的负电源提供的负电压。

在这里、我需要一些指导:如何补偿在传感器未施加重量时 ADC 将读取的+10mV 电压(由轨到轨限制引起)?

我是模拟设计的初学者、非常感谢您为设计 ADC 前置放大器电路而提供的任何论文或资源!