This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP7721:TINA-TI 仿真

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP7721, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1062671/lmp7721-tina-ti-simulation

器件型号:LMP7721
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、

我们的客户是 在 TINA-TI 中针对电表应用仿真的 LMP7721、希望确认仿真结果是否正确。 根据我们的客户、

我正在使用 Spice 仿真器来构建设计、并观察到输入电流存在很大变化。 我想知道这是否正确。

该器件采用互阻抗配置。 输入电流为0-10pA。 反馈电阻为10G 欧姆。

器件的正输入通过电压基准设置为1.25V -在仿真器中、我仅使用电压源。

当 Vcc = 2.5V 且 VSS = 0V 时、输入电流为58fA。 但是、通过稍微改变电源电压(3.3或5V)、输入电流的变化是巨大的。 此外、如果我调节正输入上的基准电压、我同样会在输入电流中获得很大的变化、这是我不理解的。

这种行为是否正确、或者真实生活部分是否更好(更稳定/更可预测)...?

通过将 LMP7721的电源电压从2.0V 增加到5V、输入电流的变化非常显著。

真实部件的行为是否如此?

e2e.ti.com/.../InputBiasCurrentIssue.TSC

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超高增益、可能是反馈中的三通网络的好去处、  

    此外、通常源 R 是分流器-进行这些更改时、输出与电源轨挂钩、因此还不起作用-在分流器源 R 上也放置2.5V 偏置电压

    我进一步讨论了这一点、但模型中的直流误差对输出具有如此大的增益、它始终与电源轨关联。 我尝试了一个伺服放大器、但如果我尝试将电阻器相加至反相节点高电平、如果我使其为2Mohm、则伺服放大器会在范围内找到一个输出-对于此模型集。 探测电压处于伺服放大器输出端 、因此处于电源的范围内、但在最坏的情况下需要具有直流误差、以确保范围正确。  

    而且、每次我更改某个值时、仿真输入偏置电流都会发生变化- LMP7721是一个晶体管级模型、因此当它拾取输入 CM 变化时、这是有道理的。 但是、这些数字当然远超指定的输入 Ib =可能是一个建模错误。  

    当然、伺服交流耦合路径、这是一个交流扫描-令人惊讶的是、它直到100Hz 才变得平坦。  

    和文件、  

    e2e.ti.com/.../LMP7721-hi-Zt-with-servo-amp.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael -总之、您是否同意该模型存在问题?

    谢谢

    Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来是这样的、当我深入了解我的文件时、我实际上找到了一个新的模型测试目录、在该目录中、我显然不了解2019年模型更新中的交流内容、 在非常简单的直流测试中使用该模型显示了输入偏置电流、该电流不在数据表中的图1附近。 直流探头位于 V+输入端、对于此+/-2.5V 仿真显示-2V。 旧模型与此仿真类似。  

    模型是一项多方面的任务、坦率地说、很难使一切都正确- 我当时主要是对输入 C 建模感兴趣、以便正确映射到跨阻设计-您可能不在乎、 但是、新模型的输入 C 过高、很容易通过 TINA 支持的外部负 C 进行修复-实际上很有用、  

    这比您想了解的更多-首先是 AOL 验证与旧模型、然后是新旧模型的输入 C 提取、  

    e2e.ti.com/.../3187.Testing-the-old-against-the-new-LMP7721-TINA-models.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、  

    是的、宏模型在25°C 时未正确显示典型 IB。  话虽如此、请注意、3fA 和20fA 最大值的 LMP7722典型 IB 仅适用于1/2 Vs 的输入共模电压 VCM、并使其远离5V 单电源上的 VCM=2.5V、从而导致 VCM>3V 时 IB 大幅增加-请参阅下文。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ken、在这里、我将 ESD 二极管从输入级节点上取下、Ib 降至零。  

    因此,对于器件,它们必须使用非常低的泄漏 ESD 结构,但建模使用标准 ESD 单元-也许只是更改二极管模型中的 IS 就可以解决这个问题,这会使其变为零,