This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE031:RxPGA1增益和 PA 问题

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1064451/afe031-rxpga1-gain-and-pa-questions

器件型号:AFE031

在启用 REF2之前、我们花了很多时间才能看到 PA 块工作、为什么? AFE03x 的数据表中未明确说明这一点。 如果不启用 REF2、我们将无法在 PA_OUT 上看到任何内容。

第二个问题是有关 RxPGA1的增益。  我们将   RXPGA1/RXPGA2的增益从0.25/1更改为0.25/4,然后更改为0.5/1,并  获得以下屏幕截图:

RXPGA1_GAIN = 0.25 RXPGA2_GAIN = 1.

从上到下:
CH1:RxPGA1_IN (直流:2V,交流:4Vpp,Vmax:4V)
CH2:RxPGA1_OUT (直流:1.96V、交流:1.98Vpp、Vmax:2.3V)
CH3:RxPGA2_OUT (直流:1.96V、交流:1.98Vpp、Vmax:2.3V)

屏幕截图1.

RXPGA1_GAIN = 0.25 RXPGA2_GAIN = 4

从上到下:
CH1:RxPGA1_IN (直流:2V,交流:4Vpp,Vmax:4V)
CH2:RxPGA1_OUT (直流:1.96V、交流:1.98Vpp、Vmax:2.3V)
CH3:RxPGA2_OUT (直流:1.96V、交流:3.8Vpp、Vmax:3.8V)

屏幕截图2.

RXPGA1_GAIN = 0.5 RXPGA2_GAIN = 1.
从上到下:
CH1:RxPGA1_IN (直流:2V,交流:4Vpp,Vmax:4V)
CH2:RxPGA1_OUT (直流:1.96V、交流:3.8Vpp、Vmax:3.4V)
CH3:RxPGA2_OUT (直流:1.96V、交流:3.4Vpp、Vmax:3.4V)

对于 RxPGA1_OUT、我们没有根据增益值0.25和0.5获得预期的振幅。 我们是否有任何不能正确理解的内容?

如果有任何意见,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请忽略第二个错误的问题。 抱歉。 我们只是在做更多测试时注意到了这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    在启用 REF2之前、我们花了很多时间才能看到 PA 块工作、为什么? AFE03x 的数据表中未明确说明这一点。 如果不启用 REF2、我们将无法在 PA_OUT 上看到任何内容。

    很抱歉、您花了大量时间了解 AFE03x IC。 坦率地说、如果不彻底了解 IC 中的每个分立功能块、这不是一个易于理解的 IC。 该 IC 在模拟信号、数字信号、ADC/DAC、SPI 接口、PWM、 滤波、寄存器控制、功率放大器、过零检测等集成到小芯片上、很容易就会混淆每个内部构建块及其如何链接到应用中。  

    要回答您的问题、是的、您在问题1中提到的功能块都将记录在案。 我捕获了以下相关图像。 首先、所有内部模拟信号都需要具有直流偏置、这是通过 REF1和 REF2控制的。 尽管默认值为0或禁用、但它们必须在 AFE03x 初始化后全部打开。 如果您确实使用了该函数、则 ZC 或过零块(用于检测交流传入信号)是一个例外。

    如果不正确偏置运算放大器电路、运算放大器将无法工作、尤其是在使用单电源轨的情况下。 在我们的日常运算放大器支持中、一些工程师未正确偏置输入共模电压、并想知道为什么一个简单的电路无法正常工作。 通常、我们必须解释数据表要求是什么、并向工程师展示如何解决问题。

    我能说同样的语言,你的手很好。 请通过 E2E 论坛申请"友谊"请求、一旦我们能够建立私人联系、我将为您提供帮助。 如果您能够联系您所在地区的 FAE、您可以通过我们的工程师获得更多支持。 如果没有、我们可以提供电话或视频链接、如果您需要进一步的帮助。 (我之所以提供这位助手、是因为我们将外出度假、在接下来的两周左右、您将不会获得太多支持)。    

    与第9.3.5节中的状态一样、REF1和 REF2块是初始化 AFE03x 内部运算放大器电路的关键。 如果没有任何一个模块、某些运算放大器将无法正常工作、或者根本无法正常工作。 PA_OUT 由0x03h 寄存器控制、该位也默认 为0。 假设您激活了 PA_OUT 位、并且忘记激活 REF1和 REF2位。 然后、Tx (或 Rx)运算放大器不会将信号正确传输到 PA 的输入端。 在这种情况下、REF2=1会启用 PA、但数据无法到达 PA 的输入端、因为 REF1块中的运算放大器未打开或输入共模电压配置不正确。  

    让我们从上面提出的问题中做一下。 如有必要、我可以向您介绍整个 AFE03x 模块、这样您就不必经过太多冤枉路。 如果您使用的是 AFE031 EVM 和处理器、那么您的学习曲线将会更快。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Raymond、

    非常感谢您对 REF 块的解释。 实际上、我没有足够注意有关 AFE03x 的强制性需求的描述、因为我不是硬件工程师、硬件工程师英语也不好。 我几乎决定放弃 AFE03x 解决方案、但由于启用了 REF1和 REF2时出错、我突然看到了 PA_OUT 波形。

    现在、我们即将完成功能的第一阶段评估、我们将在未来两周内在实际工作环境中进行一些外部测试。 下一个阶段将侧重于性能、并且肯定需要您的帮助。

    祝您和您的家人圣诞节快乐、新年快乐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

    我将关闭此查询、因为我已通过 E2E 私人消息建立了私人联系人。 我将帮助您解决该 平台中的问题。  

    您和您的家人的快乐假期!

    Raymond