大家好、
"输出短路" absmax 是什么意思?"连续"能力是什么意思?
OPA391将其 absmax 输出短路显示为"最小:连续"和"最大:连续"。 另一方面、TLV900x 将 absmax 输出短路描述为 min:continuous 和 max:no specification。
我们应该如何使用这些差异、在输出短路情况下、TLV900x 瓶颈与 OPA391相比有何区别?
此外、OPA391和 TLV900x 在 VS=5.5V 时具有"短路电流"典型值、如"电气特性"中所示。
您有测试电路图吗? 您在哪个电路中测量了该电流值?
此致、
Ochi