This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA391:"输出短路"absmax 意味着什么以及"Continuous"能力意味着什么?

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA391

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1063171/opa391-what-does-output-short-circuit-absmax-mean-and-what-does-continuous-capability-mean

器件型号:OPA391

大家好、  

"输出短路" absmax 是什么意思?"连续"能力是什么意思?  

OPA391将其 absmax 输出短路显示为"最小:连续"和"最大:连续"。 另一方面、TLV900x 将 absmax 输出短路描述为 min:continuous 和 max:no specification。  
我们应该如何使用这些差异、在输出短路情况下、TLV900x 瓶颈与 OPA391相比有何区别?  

此外、OPA391和 TLV900x 在 VS=5.5V 时具有"短路电流"典型值、如"电气特性"中所示。  
您有测试电路图吗? 您在哪个电路中测量了该电流值?

此致、
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有实际差异。 如果存在数值限制、您可以说最小值为−123mA、最大值为123mA;或者、最大值为±123mA。 当两个方向都没有限制时、您如何说没有限制并不重要。

    在输出尝试驱动到任一电源轨但强制接地的情况下测量短路电流。 应在两个方向上测量该值、但 OPA391数据表仅指定看起来是灌电流的值。 (图6-16和6-17显示拉电流和灌电流驱动强度不同。) (对于 TLV900x、图7-12中的曲线在显示短路之前停止、但短路电流如7-33所示。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshiki-San、

    "输出短路" absmax 是什么意思?"连续"能力是什么意思?  

    Clemens 已经解释了短路的含义。 除了注释:

    当 OPA391或 TLV900x 的输出引脚对地短路(每个封装一个运算放大器)时、运算放大器能够在建议的工作温度下维持内部散热、而不会损坏。 在数据表中、最大电流负载数据是在25°C 或室温下指定的。 按照规定、额定输出负载电流能够在运算放大器设计的输出引脚上拉电流或灌电流。 典型的电流负载图是根据经验确定的。  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond