This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:一旦施加输入、输出就会变为高电平

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826, REF2025, INA826S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061076/ina826-output-is-goes-high-as-as-soon-as-input-is-applied

器件型号:INA826
主题中讨论的其他器件: REF2025

您好!

我们使用 INA826读取应变仪。  

下面是一些内容

INA826 VCC ---- 5V

应变仪为全桥

使用249欧姆电阻将增益设置为200

Vref 为1.25V

测试案例1 --  

未连接输入- INA826输出1.25V (按预期)

测试情况2 --   

应力计连接时没有任何应变。 因此、它是一个平衡应变仪、几乎不输出电压。 一旦连接、IN826的输出电压大约为 4V 。  

连接运算放大器的 sch

如果您需要更多信息、请告诉我

www.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    是仿真中描述的电路。 请检查以下配置。  

    1.如果您采用 DRG 封装,请将散热垫连接至负电压轨。 如果是单电源轨、则将散热焊盘接地。  

    输入端的 VCM 是什么?  请参阅下面捕获的图像、我认为这是电路的配置方式。  

    e2e.ti.com/.../INA826-Strain-Gauge-12102021.TSC

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是单电源、它接地

    2、是的、我的设置与您共享的设置相同、唯一的区别是 我在输出电压上没有下拉电压、而 Vref 激励为3.3V。  

    我不确定这里的 VCM 角色。  

    IN+和 GND 之间的电压约为1.63V、IN-和 GND 之间的电压也为1.63V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    VCM 的作用是确保 INA826的输出电压与输入电压(VCM 之上的差分输入)响应呈线性关系。 您的 INA826配置良好。

    如果您对该工具感兴趣、请通过以下链接下载该工具。  

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    应力计连接时没有任何应变。 因此、它是一个平衡应变仪、几乎不输出电压。 一旦连接、IN826的输出电压大约为 4V 。  

    请为我检查几件事。

    a.在未施加激励时、检查惠斯通电桥的输入精确电压。 换言之、确保传感器平衡。

    B. INA826可能因未知原因受损。 这是可能的、但我不想得出目前的结论、问题"A"很可能是解释(如果部件处理得当、部件不会轻易损坏)。  

    c.还请使用示波器检查激励电压的纹波电压。 目前、我假设您的电源轨中确实存在噪声问题。 请确保电源轨已正确去耦。  

    如果惠斯通电桥的激励电压为3.3VDC、则应精确测量 Vin+和 Vin- 3.3V/2 = 1.65Vdc。 电路中 Vout 的传递函数为 Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref、其中增益= 199.39V/V 且 Vref = 1.250Vdc。  

    让我们假设 Vout 根据您的查询以4.5V 的电压测量、然后(Vin+- Vin-)=(4.5V - Vref/)/Gains = 3.25V/199.39 = 16.3mV。 请检查 Vin+和 Vin-节点之间的差分输入电压、在0.00mV 时可能无法测量差分输入。  如果惠斯通电桥完全平衡、则应在0.00mV 电压下测量(使用分辨率大于4.5的数字 DMM 或工作台仪表检查差分输入电压)、如下图所示。  

    请告诉我您找到的内容。 请向我提供其他精密电压测量、我将帮助您解决问题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的,电桥是平衡的。 它可以与不同的应变仪读取器测试仪配合使用。  

    IN+和 IN-之间的电压约为0.001V。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伽马、

    您能否在 INA826中检查引脚分配? INA826应具有9个引脚、包括散热垫。 您的原理图显示了10个引脚。 此外、引脚分配也不匹配。  

    请告诉我原理图和 INA826器件之间存在差异的原因。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是该封装  

    www.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    您能否向我展示一下 ReG_1.25V 电压电路是如何实现的? 如果您使用参考 IC、请向我提供器件型号。  

    基准引脚的稳压器需要以低阻抗特性拉取和灌入电流。 所实现的电路应与下图类似、或使用能够拉电流和灌电流的基准电压 IC 或 LDO。 ReG_1.25V 基准电压不能来自分压器、它 没有低阻抗特性。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用此参考 IC

    https://www.ti.com/product/REF2025

    此外、我刚刚尝试了增益电阻器1K、它也是如此。 一旦施加输入、Vout 就变为3.925V。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    REF2025将会正常。  

    请执行以下测试:

    1.短接 Vin+和 Vin-、如下图所示。  

    2.移除 ADC 的输出连接或电阻器、并使用 DMM 与接地端测量 INA826的输出电压。 请告诉我电压测量值  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我之前做过这个测试、只是为了排除 输入端任何有趣的业务

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    您从何处测量上述示波器截图? 测得的电压约为1.2x V  

    如果差分输入(Vin - Vin-)短接、Vout 应测量约1.25Vdc。  您能在类似的图上显示 Vout = 3.925V 吗?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当输入为短路时、Vout 为1.247V。 和预期的一样。

    在无应变的情况下连接应变仪时连接图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    电路的传递函数为 Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref

    当 Vout = 3.925V 时、差分输入计算为: (VIN+- Vin-)=(Vout-Vref)/增益=(3.925V - 1.25V)/199.39V/V = 13.416mV。  

    手动计算表明 INA826的差分输入端存在13.4mV 的差分值。 您提到应变仪是平衡的、没有施加任何力。  您是否仍然可以使用高分辨率 DMM (>4.5位)测量差分输入? 我想知道、在 没有激励的情况下、INA826输入端的13.4mV 增量是什么原因。 您是否有较长的输入引线? 您能否提供传感器的数据表或器件型号?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="297780" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum 1061076/ina826-output-is-gos-high-ase-ason-ase-input-is-applied / 3926339#3926339]2. IN+和 IN-之间的电压约为0.001V。[/quot]

    我们已经测量过它。

    我还将增益电阻器 RG 更改为1K、但输出仍然为3.94V。 因此、ITF 与增益相关的 Vout 应该已更改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    我正在寻找线索或解释。  

    1、将 Rg 电阻从249Ω Ω 变为1kΩ Ω 不会改变 Vout、这意味着 Vout 的电压可能与输入无关、原因不明、这毫无意义。 您能否移除增益= 1V/V 的 Rg 电阻器 我假设您已检查 INA826布局是否正确。  

    2.我在 REF2025中进行了检查,参见 IC。 您是否在输出 Vbias 引脚上放置了10uF 电容(图42显示了 REF2025中使用的 Vref 引脚)? 请使用低 ESR 10uF 陶瓷电容器配置 Vbia 引脚? (因为您仅在基准中使用 Vbias 引脚)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 Vout 发生变化、我将增益电阻器更改为 s。 但它没有改变。

    我们检查了布局。  它相当简单。  

    我们在 Vbias 下确实有10uF 的电容。 连接 sch  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    好的、Vbias 引脚会被处理。  

     如果您移除249Ω Ω 或1kΩ Ω 的 Rg、并且 Vout 引脚仍在3.925V 测量、则我将请求从 PCB 替换 INA826S IC。 当 Rg =开路时、 增益= 1V/V  

    BTW、您看到多少 PCB 会出现这种行为?

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未尝试无 RG。

    两个 PCB 都在这样做  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    我忘记了问-您是否从 TI 授权经销商处购买了 INA826S 仪表放大器? 我相信你已经这样做了、但我需要确保。  

    请告诉我、如果移除 RG 电阻器、增益配置为1V/V、结果是什么 如果 Vout 仍在接近3.925V 的电压下测量、则布局可能会有错误或问题等。  

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们直接从 TI 或 DigiKey 获取所有 TI 器件。

    我认为运算放大器或运算放大器中的某个组件可能会损坏。 我的假设是烘烤温度。 我查看的是焊料曲线、我们的烤箱的温度几乎比以前高40%。  

    我将降低温度并构建一个新的单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gama、

    在回流焊或波焊过程中过热可能会损坏 IC 组件。 但是、您可以使用热气枪对 INA826S 部件进行脱焊、并将新部件放置到位(除非焊盘损坏)。  

    请告诉我们您的发现。  

    最棒的

    Raymond