主题中讨论的其他器件: REF2025、
您好!
我们使用 INA826读取应变仪。
下面是一些内容
INA826 VCC ---- 5V
应变仪为全桥
使用249欧姆电阻将增益设置为200
Vref 为1.25V
测试案例1 --
未连接输入- INA826输出1.25V (按预期)
测试情况2 --
应力计连接时没有任何应变。 因此、它是一个平衡应变仪、几乎不输出电压。 一旦连接、IN826的输出电压大约为 4V 。
连接运算放大器的 sch
如果您需要更多信息、请告诉我