主题中讨论的其他器件: REF2025、
您好!
我们使用 INA826读取应变仪。
下面是一些内容
INA826 VCC ---- 5V
应变仪为全桥
使用249欧姆电阻将增益设置为200
Vref 为1.25V
测试案例1 --
未连接输入- INA826输出1.25V (按预期)
测试情况2 --
应力计连接时没有任何应变。 因此、它是一个平衡应变仪、几乎不输出电压。 一旦连接、IN826的输出电压大约为 4V 。
连接运算放大器的 sch
如果您需要更多信息、请告诉我
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们使用 INA826读取应变仪。
下面是一些内容
INA826 VCC ---- 5V
应变仪为全桥
使用249欧姆电阻将增益设置为200
Vref 为1.25V
测试案例1 --
未连接输入- INA826输出1.25V (按预期)
测试情况2 --
应力计连接时没有任何应变。 因此、它是一个平衡应变仪、几乎不输出电压。 一旦连接、IN826的输出电压大约为 4V 。
连接运算放大器的 sch
如果您需要更多信息、请告诉我
您好、Gama、
是仿真中描述的电路。 请检查以下配置。
1.如果您采用 DRG 封装,请将散热垫连接至负电压轨。 如果是单电源轨、则将散热焊盘接地。
输入端的 VCM 是什么? 请参阅下面捕获的图像、我认为这是电路的配置方式。

e2e.ti.com/.../INA826-Strain-Gauge-12102021.TSC
如果您有其他问题、请告诉我。
最棒的
Raymond
您好、Gama、
VCM 的作用是确保 INA826的输出电压与输入电压(VCM 之上的差分输入)响应呈线性关系。 您的 INA826配置良好。
如果您对该工具感兴趣、请通过以下链接下载该工具。

https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC
应力计连接时没有任何应变。 因此、它是一个平衡应变仪、几乎不输出电压。 一旦连接、IN826的输出电压大约为 4V 。
请为我检查几件事。
a.在未施加激励时、检查惠斯通电桥的输入精确电压。 换言之、确保传感器平衡。
B. INA826可能因未知原因受损。 这是可能的、但我不想得出目前的结论、问题"A"很可能是解释(如果部件处理得当、部件不会轻易损坏)。
c.还请使用示波器检查激励电压的纹波电压。 目前、我假设您的电源轨中确实存在噪声问题。 请确保电源轨已正确去耦。
如果惠斯通电桥的激励电压为3.3VDC、则应精确测量 Vin+和 Vin- 3.3V/2 = 1.65Vdc。 电路中 Vout 的传递函数为 Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref、其中增益= 199.39V/V 且 Vref = 1.250Vdc。
让我们假设 Vout 根据您的查询以4.5V 的电压测量、然后(Vin+- Vin-)=(4.5V - Vref/)/Gains = 3.25V/199.39 = 16.3mV。 请检查 Vin+和 Vin-节点之间的差分输入电压、在0.00mV 时可能无法测量差分输入。 如果惠斯通电桥完全平衡、则应在0.00mV 电压下测量(使用分辨率大于4.5的数字 DMM 或工作台仪表检查差分输入电压)、如下图所示。

请告诉我您找到的内容。 请向我提供其他精密电压测量、我将帮助您解决问题。
最棒的
Raymond
我正在使用此参考 IC
https://www.ti.com/product/REF2025
此外、我刚刚尝试了增益电阻器1K、它也是如此。 一旦施加输入、Vout 就变为3.925V。
谢谢
您好、Gama、
电路的传递函数为 Vout =增益*(Vin+- Vin-)+ Vref
当 Vout = 3.925V 时、差分输入计算为: (VIN+- Vin-)=(Vout-Vref)/增益=(3.925V - 1.25V)/199.39V/V = 13.416mV。
手动计算表明 INA826的差分输入端存在13.4mV 的差分值。 您提到应变仪是平衡的、没有施加任何力。 您是否仍然可以使用高分辨率 DMM (>4.5位)测量差分输入? 我想知道、在 没有激励的情况下、INA826输入端的13.4mV 增量是什么原因。 您是否有较长的输入引线? 您能否提供传感器的数据表或器件型号?
最棒的
Raymond
我们已经测量过它。
我还将增益电阻器 RG 更改为1K、但输出仍然为3.94V。 因此、ITF 与增益相关的 Vout 应该已更改
您好、Gama、
我正在寻找线索或解释。
1、将 Rg 电阻从249Ω Ω 变为1kΩ Ω 不会改变 Vout、这意味着 Vout 的电压可能与输入无关、原因不明、这毫无意义。 您能否移除增益= 1V/V 的 Rg 电阻器 我假设您已检查 INA826布局是否正确。
2.我在 REF2025中进行了检查,参见 IC。 您是否在输出 Vbias 引脚上放置了10uF 电容(图42显示了 REF2025中使用的 Vref 引脚)? 请使用低 ESR 10uF 陶瓷电容器配置 Vbia 引脚? (因为您仅在基准中使用 Vbias 引脚)。

最棒的
Raymond