Other Parts Discussed in Thread: THS4503, THS4541
主题中讨论的其他器件: THS4541
您好,
如何设置 THS4503的 RF 和 Rg 电阻器? 我需要将1.0~2.3V 输入更改为 THS4503的每个-0.05~1.95V 输出、ADC 的输出共模电压为0.95V。
此致
Kailyn
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
嗯、Kailyn、首先让我们确认设计需求
您的 ADC 可能具有0.95V CM 和2Vpp 最大差分输入-然后映射(记住差分输入)
通常、目标最大输入为-1dBFS、或差分最大值约为1.8Vpp 您的输入具有1.3V 单端峰值、因此您需要从输入端接获得1.38的增益。 但是、1.8Vpp 摆幅在两个极性之间分开、因此每个输出为1.8Vpp/4 =+/-.45V、大约为0.95Vcm
旧的 THS4503在这里可能是一个糟糕的选择、因为它不是 RR 输出-大多数人都希望在 ADC 驱动器上使用尽可能低的电源来降低过驱风险。 我会考虑 THS4541。 在这里、简单地使用大量数据表中的402欧姆反馈 R、这里是一个3.3V 电源解决方案(一旦您在输出引脚上获得所需的输出电压、您需要检查 CM 和输出级机房、 此处使用适用于此类应用的 THS4541。 这是我在一段时间前开发的闭合式解决方案中开发的几种计算器之一-这些公式位于 THS4541数据表中。 我有另一个值与 E96值发生了最小误差、现在找不到这个值。

这是文件、
我继续为您设置输入摆幅、我在信号源上添加了1.65V CM 电压、我预计 Rt 输入点的电压为1.65V、但得到了1.73V -不确定该失调电压来自何处、 但是、如果我在 FDA 的另一侧添加所需的 CM 偏置、我将使用3.3V 电源获得相当好的输出。 我想这就是您的 ADC 希望看到的内容。
我仍然不知道中点输入不正确的原因、但这里更接近、10MHz 输入方波、边沿为2nsec、

和更新后的文件、
我想我需要在 Rg2侧添加 CM 输入电压、我这样做了、效果更好-我想 Simi 将向您发送 TI 计算器、我的包含工业范围器件和大量进一步的噪声分析、 和器件选择流程-但在整个行业内。 如果您从相同的射频选项开始、则 TI 的一个 shouid 将到达相同的输入和 Rt 值。 这是最初的文章、之前的解决方案是迭代的、但此处的二次方是准确的。 在测试此测试时、我使用 ADI Diff Amp 计算器测试了结果、该计算器作为公共工具提供。
原始文章在原始发布者解散时开始出现、但我在这里找到了迁移的版本、还有第2部分、
https://studylib.net/doc/18053452/dc-coupled--single-to-differential-design-solutions-using。