This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4503:THS4503应用问题

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4503, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1061382/ths4503-ths4503-application-question

器件型号:THS4503
主题中讨论的其他器件: THS4541

您好,

如何设置 THS4503的 RF 和 Rg 电阻器? 我需要将1.0~2.3V 输入更改为 THS4503的每个-0.05~1.95V 输出、ADC 的输出共模电压为0.95V。  

此致

Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

     这些电阻器用于全差分放大器的两个输入之间的增益设置、阻抗匹配和平衡。  源电阻是否为50欧姆? 我们可以帮助计算这些电阻器值、还可以发送一个新的 Excel 计算器来计算这些值。

      这是差分转差分还是单端转差分? 输入范围是否为1至2.3V、输出范围是否为0.05至1.95V? 他们是否在寻找衰减器类型的应用?

    谢谢、

    Sima

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

     是的、源 阻抗为50欧姆。 我记得有一个 Excel 或软件可以帮助计算电阻器、但我找不到它。 希望您能再次发送给我。 非常感谢。

      应用需要 单端转差分。   输入范围为1至2.3V、输出范围为0.05至1.95V。  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、每个输出(Vout+和 Vout-) THS4503是-0.05至1.95V 输入。  由于 ADC 的 Vicm 为0.95V、Vpp 为2V、 因此 ADC 的输入电压范围为-0.05V~1.95V。  

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、Kailyn、首先让我们确认设计需求

    您的 ADC 可能具有0.95V CM 和2Vpp 最大差分输入-然后映射(记住差分输入)

    通常、目标最大输入为-1dBFS、或差分最大值约为1.8Vpp 您的输入具有1.3V 单端峰值、因此您需要从输入端接获得1.38的增益。 但是、1.8Vpp 摆幅在两个极性之间分开、因此每个输出为1.8Vpp/4 =+/-.45V、大约为0.95Vcm

    旧的 THS4503在这里可能是一个糟糕的选择、因为它不是 RR 输出-大多数人都希望在 ADC 驱动器上使用尽可能低的电源来降低过驱风险。 我会考虑 THS4541。 在这里、简单地使用大量数据表中的402欧姆反馈 R、这里是一个3.3V 电源解决方案(一旦您在输出引脚上获得所需的输出电压、您需要检查 CM 和输出级机房、 此处使用适用于此类应用的 THS4541。 这是我在一段时间前开发的闭合式解决方案中开发的几种计算器之一-这些公式位于 THS4541数据表中。 我有另一个值与 E96值发生了最小误差、现在找不到这个值。  

    这是文件、  

    e2e.ti.com/.../Matched-input-Z--THS4541-ADC-driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我继续为您设置输入摆幅、我在信号源上添加了1.65V CM 电压、我预计 Rt 输入点的电压为1.65V、但得到了1.73V -不确定该失调电压来自何处、 但是、如果我在 FDA 的另一侧添加所需的 CM 偏置、我将使用3.3V 电源获得相当好的输出。 我想这就是您的 ADC 希望看到的内容。  

    我仍然不知道中点输入不正确的原因、但这里更接近、10MHz 输入方波、边沿为2nsec、  

    和更新后的文件、  

    e2e.ti.com/.../5342.Matched-input-Z--THS4541-ADC-driver.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael,

    非常感谢您的回复。   

     first.tsc 文件,我不知道为什么我没有使用"Analysis-Transient"获得仿真结果。  我 只需构建电路、结果如下:

    此外、您能否向我发送计算出这些值的 Excel 计算器? 非常感谢。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我使用结果进行仿真的那样、VM1应该是0.05V~1.85V,1.8Vpp、共模电压为0.95V,、但实际上 VM1看起来不正确。

    此致

    Kailyn  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想我需要在 Rg2侧添加 CM 输入电压、我这样做了、效果更好-我想 Simi 将向您发送 TI 计算器、我的包含工业范围器件和大量进一步的噪声分析、 和器件选择流程-但在整个行业内。 如果您从相同的射频选项开始、则 TI 的一个 shouid 将到达相同的输入和 Rt 值。 这是最初的文章、之前的解决方案是迭代的、但此处的二次方是准确的。 在测试此测试时、我使用 ADI Diff Amp 计算器测试了结果、该计算器作为公共工具提供。  

    原始文章在原始发布者解散时开始出现、但我在这里找到了迁移的版本、还有第2部分、  

    https://studylib.net/doc/18053452/dc-coupled--single-to-differential-design-solutions-using。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用第二个文件、是的、如果您查看差分输出、它应该是1.8Vpp、但您需要添加 CM 测试点以查看0.95V 输出 CM。 只需在输出端添加2个1k Ω R、然后在其中点进行探测、以确定 CM 电平。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这里、我转到了方波输入上的差分输出探头和 CM 探头、差分输出实际上是+/-0.9V、顶部的红线是0.95V 的 CM 直流输出-假设这变得越来越接近、 接下来的几层是在 FDA 级添加任何 MFB 有源滤波、并在需要时向 ADC 添加级间滤波-通常是这样。