主题中讨论的其他器件: LMH3401
您好!
我想知道 LMH5401前面的50Ohm 1:1传输平衡-非平衡变压器是否会提高其失真性能?
在这种情况下、LMH5401的每一个单端源均以等效25欧姆的电阻进行差分驱动。
几乎所有数据表都涵盖了单端到差分配置。
如果您对 LMH5401差动驱动器的优势有任何意见、我们将不胜感激。
谢谢、
Nicolas
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很难说没有基准数据和平衡-非平衡变压器特性。 几年前、我在 ISL55210中就该主题做了很多工作、在该领域、我只将平衡-非平衡变压器输入 HD 数据加至大约100Mhz。 对于 HD2、一切都很重要、电路板布局、电源去耦等 仿真效果不好、因此您需要基准数据来确定。 在这些日子里、BAE SR 中的一个。 科学家们建议我在输入升高后尝试使用第二种共模扼流圈型平衡-非平衡变压器、这确实可以再购买几 dB 的 HD2抑制、但从未提出过合理的(供公众消费)理由。
公共模型显示 HD 不是很好、
我记得 LMH3401或 LMH5401通过比较 IMD3和 IMD2的工作来比较有源匹配单端输入与差动输入与平衡-非平衡变压器输入、我发现了随附的文件、但我知道这之后成为了我在几家密尔公司内部所做的完整演示、 还没有发现这一点、但平衡-非平衡变压器输入可以使 IMD2性能提高约5到8dB、IMD3性能更好-大约3dB。 但这里还有许多其他变量。
e2e.ti.com/.../Comparison-of-LMH3401-for-active-balun-vs-input-balun-for-IM.docx