This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH5401:差分驱动与单端驱动

Guru**** 2383660 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH5401, LMH3401
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1060886/lmh5401-differential-drive-vs-single-ended-drive

器件型号:LMH5401
主题中讨论的其他器件: LMH3401

您好!

我想知道 LMH5401前面的50Ohm 1:1传输平衡-非平衡变压器是否会提高其失真性能?  

在这种情况下、LMH5401的每一个单端源均以等效25欧姆的电阻进行差分驱动。

几乎所有数据表都涵盖了单端到差分配置。  

如果您对 LMH5401差动驱动器的优势有任何意见、我们将不胜感激。

谢谢、

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    朝该方向的 HD2可能会有所改进、但会失去直流耦合。 您感兴趣的频率范围是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的反馈。  

    假设我不需要直流分量、那么 HD2的改进会是什么?

    谢谢

    N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很难说没有基准数据和平衡-非平衡变压器特性。 几年前、我在 ISL55210中就该主题做了很多工作、在该领域、我只将平衡-非平衡变压器输入 HD 数据加至大约100Mhz。 对于 HD2、一切都很重要、电路板布局、电源去耦等 仿真效果不好、因此您需要基准数据来确定。 在这些日子里、BAE SR 中的一个。 科学家们建议我在输入升高后尝试使用第二种共模扼流圈型平衡-非平衡变压器、这确实可以再购买几 dB 的 HD2抑制、但从未提出过合理的(供公众消费)理由。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我知道如果不进行测量、很难准确预测会有什么改进。

    交流差分仿真表明、LMH5401的每个 SE 25欧姆输入仅在低频下有效。 VSWR 会随频率的增加而增加、这对平衡-非平衡变压器响应不是很好。  

    大致而言、您认为 HD2的改进以 dB 为单位还是以大于10dB 为单位?

    我想、LMH5401 SPICE 模型不会显示任何真正的高清行为。 你怎么看?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    公共模型显示 HD 不是很好、  

    我记得 LMH3401或 LMH5401通过比较 IMD3和 IMD2的工作来比较有源匹配单端输入与差动输入与平衡-非平衡变压器输入、我发现了随附的文件、但我知道这之后成为了我在几家密尔公司内部所做的完整演示、 还没有发现这一点、但平衡-非平衡变压器输入可以使 IMD2性能提高约5到8dB、IMD3性能更好-大约3dB。 但这里还有许多其他变量。  

    e2e.ti.com/.../Comparison-of-LMH3401-for-active-balun-vs-input-balun-for-IM.docx