This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可能涉及的人员、
我最初尝试使用随附的 RS-232电缆与 MultiCal 系统的 HP34401A VOM 通信。 设置万用表后、我无法与 VOM 通信。 TI 的 Luis 建议大多数人将 MultiCal 系统与 GPIB 接口配合使用。 我已将 VOM 配置为通过 GPIB 接口进行通信、并为其分配了地址"2"。 我还分配了脚本"2"。 程序坚持认为地址无效。 我已验证 USB 转 GPIB 转换器是否看到 VOM (请参阅随附 的文档) 程序使用的地址与转换器程序识别的地址相同(请参阅附加的 word doc)。 我还附加了我正在使用的脚本。 欢迎提供任何帮助。
最棒的
Joe
e2e.ti.com/.../GPIB-com-error.pdf
未加载 word doc。 我将以 PDF 格式发送图像。
Joe、您好!
最近、大多数客户一直在使用 GPIB 接口。 Multi-CAL-SYSTEM 使用 GPIA-USB-HS National Instruments IEEE488控制器连接34401A 万用表。 Multi-Cal-system 软件 用 LabVIEW 编写、《Multi-Cal-System 用户指南》在使用 GPIB 接口时需要 NI GPIA-USB 适配器。 您是否使用了不同的 GPIB 适配器/控制器? 如果您使用的是其他适配 器、您是否可以使用这些 NI 的 GPIB USB-HS 适配器之一? 我不确定不同的 GPIB 适配器是否与现有软件兼容。
下面是一些 Multi-CAL 系统快照、其中仪表使用 GPIB 地址"2"进行通信。 我还确保通过直接在34401器件菜单上配置 GPIB 接口器件、将34401仪表地址更改为 GPIB"2"。 还附加了电压万用表脚本。
这是 DMM 电压表脚本、地址 GPIB 设置为我当前使用的"2"、仪表设置为电压测量:
e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_34401_5F00_GPIB.txt
另外、请在下面找到 PGA309 Multi-Cal 软件最后版本的下载链接:
注意:软件更新不会更改万用表连接脚本、软件还会由参与原始开发的工程师团队进行其他更正。
可执行文件/安装程序: https://txn.box.com/s/ar3gt7kdwhw1njno10uch6vkwnzz6523
资料来源: https://txn.box.com/s/4drlrep6s53e40fqwraok36i4hoqhzkz
谢谢、此致、
Luis
路易斯、
我加载了最新版本的软件、这解决了各种 通道上的间歇性通信错误。 谢谢你。 我已购买美国国家仪器公司的 USB 转 GPIB 转换器。 它根据我的 PC 正常工作、多校准程序调试部分显示的地址是正确的。 我已经验证了脚本显示相同地址2的正确方式、并且处于 GPIB 模式。 我在运行程序时仍然没有电压读数。 它不会告诉我任何通信错误、因此我不确定要做的其他事情。 请告诉我您的想法。 请参阅随附的用于我的设置的图像。
最好的 Joe
我一直尝试上传包含我设置的图像的 PDF 文件、但它看起来不起作用。 或者、您有许多相同文件的副本、我看不到。 很抱歉如果是这样。 如果不让我知道我如何将它们提供给您。
另一条信息。 当我使用程序中的"Visa detect"查询转换器时、转换器 LED 指示活动亮起。 当我运行校准程序时、它永远不会亮起。
您好、Joseph、
pdf 文件未附加到上述帖子。 我似乎能够毫无问题地加载文件、不知道为什么没有在上面发布附件。
通常、如果34401万用表存在通信问题、Multi-CAL 程序将发出错误。 我无法重现此问题。 我想知道您最初使用的 Keysight 签证与 National Instruments 的 VISA 软件之间是否存在冲突。
在我的设置中、当执行电压表测量时、GPIA-USB-H"就绪" LED 保持亮起、并且"有效" LED 在发出电压测量信号时闪烁、从而将电表连接到前面。 我的系统使用 Windows 10;我还卸载并重新安装了上述开机自检中提供的 Multi-CAL 软件、以确保完全相同的设置。 在 Multi-Cal-"Model File"上、我调用 DMM 脚本文件;"Voltage_34401_GPIB_Customer"、以确保 Multi-Cal 软件在电压测量期间调用目标 DMM 脚本。 在下面找到附加的 Multi-CAL 设置文件(模型文件、预校准文件和 DMM 脚本)以及一些屏幕截图/设置图像。
尝试调试问题的一些想法/意见:
我注意到您最初使用的是 Keysight VISA / IO 软件;我想知道 NI 和 Keysight 驱动程序之间是否存在冲突。 是否可以卸载此 Keysight VISA 软件、同时卸载 Multi-Cal 软件、关闭/断开34401、然后重新安装 Multi-Cal 软件(使用管理员权限)、开机并将万用表重置为 GPIB 地址2、并尝试运行 Multi-Cal 软件? PC 上使用的是什么操作系统?
谢谢、此致、
Luis
Multi-Cal 模型、预校准和 DMM 脚本文件位于 zip 文件上:
e2e.ti.com/.../Multi_5F00_Cal_5F00_Set_5F00_Up_5F00_files.zip
GUI 上"Debug"页面的快照:
GUI 上"Run Cal"页面的快照:
DMM:
路易斯、
感谢您一如既往地及时回复。 我已经与其他事情联系在一起、现在我就开始这样做了。 感谢您的想法。 我将删除 Keysight 实用程序并重试。 回复中显示"测试/调试"选项卡的图像以及我也获取的 Visa 检测结果数据。 我甚至可以在更改仪表上的地址并更改后重新运行"查找签证设备"按钮。 因此、我知道我可以与仪表通信。 此外、这是 GPIB 转 USB 转换器上活动指示灯唯一亮起的时间。 感谢您提供的 zip 文件、我将在下一次尝试、并返回给您。
最棒的
Joe
e2e.ti.com/.../GPIB-problem-Images_2E00_.pdf
路易斯、
我的 wits 结束了 这是我已经做的、不知道要做的其他事情。
1) 1)我删除了 Keysight 实用程序和 National Instruments 实用程序。 由于删除了 National 文件、MultiCal 代码被删除。
2) 2)我对您发送给我的 National Utilities 和 MultiCal 代码进行了干净安装。
3) 3)我还在 模型文件中使用了"Voltage_34401_GPIB_customer"。
这一点都没有帮助。 我仍然可以在"Test/Debug"选项卡中找到仪表及其地址。 同样、当我更改仪表上的地址时、结果的更改会记录在"Test/Debug display"中。 当我运行校准例程时、仪表读数始终为 NaN。 这次我加载了 PDF、这样您就可以看到我看到的内容。
最棒的
Joe
Joe、您好!
感谢您分享图片。
在某些安捷伦/马力设备中、Nan 通常表示每个高度计的信号超出范围。 在我过去与其他万用表一起使用的其他设置中、如果信号出现在所选范围之外、DMM 将返回 NaN。 不确定 仪表是否默认设置为自动范围? 并且可能必须初始化为更大的电压范围。 我不确定这是否是问题的根本原因。
请在 zip 文件中分享您的型号/预校准/DMM 脚本、并让我在实验室中设置几个小时;我将尝试重现此问题。
谢谢、此致、
Luis
您好、Joseph、
我通过私人对话向您发送了一封邮件。
在使用 Multi-Cal 软件和使用两台不同 PC 与 GPIA-USB-HS 时、我无法重现 HP34401A 万用表 GPIB 连接问题。 为了解决该问题、我将保留一台新 PC、以检查是否存在任何缺失的驱动程序或软件安装程序问题;并尝试重现该问题。 我以前没有看到过此问题、但是请留出时间、看看我是否可以在新 PC 上重现此问题。 我将通过私人对话向您提供最新信息。
谢谢、此致、
Luis
您好、Joseph、
我能够在新的/新的 PC 上安装 Multi-Cal 软件和 GPIA-USB-HS GPIB 驱动程序、并运行 Multi-Cal 软件。 在运行和安装 Muti-Cal 软件和 NI 驱动程序时,请确保使用管理员权限。
我在上述帖子中提供的最新 Multi-Cal 软件可执行文件是在 LabVIEW 2016上开发的。 请确保安装与 LabVIEW 2016兼容的 NI GPIA-USB-HS 驱动程序 NI-488.2。 看来 NI-488.2 驱动 程序版本19.5至16.0与 LabVIEW 2016兼容。 请参阅下面所附链接上的表格。 在此新 PC 上、我使用了 NI-488.2版本19.0。 请查看以下链接。
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGw4CAG&l=en-US
https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-488-2.html#305442
在新 PC 上、我注意到程序需要使用管理员权限运行;实际上、我在尝试在没有管理员权限的情况下运行时看到了万用表的问题。 要使用管理员权限运行、请确保在 PC 开始菜单上找到 Multi-Cal 程序快捷方式、右键单击该快捷方式、转至"更多"、然后选择"以管理员身份运行"、如下所示。
谢谢、
Luis
路易斯、
感谢您的所有意见! 我将开始验证管理员权限并执行全新安装。 我有 NI-488.2版本18.5、只要我不让它尝试更新、我就应该可以。
最棒的
Joe
P.S.I 收到了您希望在 TI 论坛上成为好友的无回复更新。 当我单击"接受"时、它表示没有朋友请求。 不知道发生了什么、但我很乐意接受。 在解决 PGA 309系统问题时、您一直为我提供了很大帮助。
Joe、
我收到一封电子邮件、其中提到您已接受我的朋友请求(我已初始化好友请求、因此只有您可以批准朋友请求)、并且您已显示在好友列表中。 我还开始了一个私人对话、它的工作方式与论坛一样、您应该能够以同样的方式在那里回复。
此致、
Luis
Joe、您好!
我能够使用您 通过直接对话提供的修改后的 Multi-Cal "模型文件"重现此问题。
参数"采样平均值"错误地设置为0.0000 、这会导致 GUI 不会触发仪表测量。 此参数默认设置为 '1.0000000000'、并且/或者可以设置为正整数值。
我将通过直接对话在论坛上继续此对话、并关闭此帖子。
此致、
Luis
路易斯、
我在首次构建该模型文件时没有注意到该调整。 我刚刚熟悉了该程序。 我确实使用旧软件而不是您链接到的最新软件生成了该文件。 我想知道旧代码是否会将值设置为0。 我希望情况确实如此、但谁知道我可能无意中这么做了。 至少这一课让我了解 了在进行测量时具有的一个良好特性、以便通过平均值计算获得更好的精度。
这确实起了作用,我正在向前迈进! 感谢您与我合作这么长时间、解决了这一问题! 非常感谢!
最棒的
Joe
您好、Joseph、
好消息! 是的、这个系统有很多移动部件和不同部件、调试可能需要时间。 感谢您与我们合作。 谢谢、感谢您的确认、很高兴您能继续 PGA309开发。 如果您有疑问、请告诉我。
此致、
Luis