This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309EVM 多校准

Guru**** 2555930 points
Other Parts Discussed in Thread: MULTI-CAL-SYSTEM, PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057705/pga309-pga309evm-multi-cal

器件型号:PGA309
主题中讨论的其他器件:Multi-CAL-SYSTEM

可能涉及的人员、

我最初尝试使用随附的 RS-232电缆与 MultiCal 系统的 HP34401A VOM 通信。 设置万用表后、我无法与 VOM 通信。 TI 的 Luis 建议大多数人将 MultiCal 系统与 GPIB 接口配合使用。 我已将 VOM 配置为通过 GPIB 接口进行通信、并为其分配了地址"2"。 我还分配了脚本"2"。 程序坚持认为地址无效。 我已验证 USB 转 GPIB 转换器是否看到 VOM (请参阅随附 的文档) 程序使用的地址与转换器程序识别的地址相同(请参阅附加的 word doc)。 我还附加了我正在使用的脚本。 欢迎提供任何帮助。

最棒的

Joe

e2e.ti.com/.../5635.Volt_5F00_34401_5F00_GPIB.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPIB-com-error.pdf

    未加载 word doc。 我将以 PDF 格式发送图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!   

    我将在实验练习中进行设置、并在几小时内回复。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    最近、大多数客户一直在使用 GPIB 接口。  Multi-CAL-SYSTEM 使用 GPIA-USB-HS National Instruments IEEE488控制器连接34401A 万用表。   Multi-Cal-system 软件 用 LabVIEW 编写、《Multi-Cal-System 用户指南》在使用 GPIB 接口时需要 NI GPIA-USB 适配器。 您是否使用了不同的 GPIB 适配器/控制器?  如果您使用的是其他适配 器、您是否可以使用这些 NI 的 GPIB USB-HS 适配器之一?  我不确定不同的 GPIB 适配器是否与现有软件兼容。

    下面是一些 Multi-CAL 系统快照、其中仪表使用 GPIB 地址"2"进行通信。  我还确保通过直接在34401器件菜单上配置 GPIB 接口器件、将34401仪表地址更改为 GPIB"2"。  还附加了电压万用表脚本。

    这是 DMM 电压表脚本、地址 GPIB 设置为我当前使用的"2"、仪表设置为电压测量:  

    e2e.ti.com/.../Voltage_5F00_34401_5F00_GPIB.txt

    另外、请在下面找到 PGA309 Multi-Cal 软件最后版本的下载链接:

    注意:软件更新不会更改万用表连接脚本、软件还会由参与原始开发的工程师团队进行其他更正。

    可执行文件/安装程序:  https://txn.box.com/s/ar3gt7kdwhw1njno10uch6vkwnzz6523

    资料来源: https://txn.box.com/s/4drlrep6s53e40fqwraok36i4hoqhzkz

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我加载了最新版本的软件、这解决了各种 通道上的间歇性通信错误。 谢谢你。 我已购买美国国家仪器公司的 USB 转 GPIB 转换器。 它根据我的 PC 正常工作、多校准程序调试部分显示的地址是正确的。 我已经验证了脚本显示相同地址2的正确方式、并且处于 GPIB 模式。 我在运行程序时仍然没有电压读数。 它不会告诉我任何通信错误、因此我不确定要做的其他事情。 请告诉我您的想法。 请参阅随附的用于我的设置的图像。

    最好的 Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我一直尝试上传包含我设置的图像的 PDF 文件、但它看起来不起作用。 或者、您有许多相同文件的副本、我看不到。 很抱歉如果是这样。 如果不让我知道我如何将它们提供给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显示 doc 一词

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一条信息。 当我使用程序中的"Visa detect"查询转换器时、转换器 LED 指示活动亮起。 当我运行校准程序时、它永远不会亮起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    pdf 文件未附加到上述帖子。  我似乎能够毫无问题地加载文件、不知道为什么没有在上面发布附件。

    通常、如果34401万用表存在通信问题、Multi-CAL 程序将发出错误。  我无法重现此问题。 我想知道您最初使用的 Keysight 签证与 National Instruments 的 VISA 软件之间是否存在冲突。

    在我的设置中、当执行电压表测量时、GPIA-USB-H"就绪" LED 保持亮起、并且"有效" LED 在发出电压测量信号时闪烁、从而将电表连接到前面。  我的系统使用 Windows 10;我还卸载并重新安装了上述开机自检中提供的 Multi-CAL 软件、以确保完全相同的设置。   在 Multi-Cal-"Model File"上、我调用 DMM 脚本文件;"Voltage_34401_GPIB_Customer"、以确保 Multi-Cal 软件在电压测量期间调用目标 DMM 脚本。  在下面找到附加的 Multi-CAL 设置文件(模型文件、预校准文件和 DMM 脚本)以及一些屏幕截图/设置图像。

    尝试调试问题的一些想法/意见:

    我注意到您最初使用的是 Keysight VISA / IO 软件;我想知道 NI 和 Keysight 驱动程序之间是否存在冲突。  是否可以卸载此 Keysight VISA 软件、同时卸载 Multi-Cal 软件、关闭/断开34401、然后重新安装 Multi-Cal 软件(使用管理员权限)、开机并将万用表重置为 GPIB 地址2、并尝试运行 Multi-Cal 软件?   PC 上使用的是什么操作系统?

    谢谢、此致、

    Luis

    Multi-Cal 模型、预校准和 DMM 脚本文件位于 zip 文件上:

    e2e.ti.com/.../Multi_5F00_Cal_5F00_Set_5F00_Up_5F00_files.zip

    GUI 上"Debug"页面的快照:

    GUI 上"Run Cal"页面的快照:

    DMM:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您一如既往地及时回复。 我已经与其他事情联系在一起、现在我就开始这样做了。 感谢您的想法。 我将删除 Keysight 实用程序并重试。 回复中显示"测试/调试"选项卡的图像以及我也获取的 Visa 检测结果数据。 我甚至可以在更改仪表上的地址并更改后重新运行"查找签证设备"按钮。 因此、我知道我可以与仪表通信。 此外、这是 GPIB 转 USB 转换器上活动指示灯唯一亮起的时间。 感谢您提供的 zip 文件、我将在下一次尝试、并返回给您。

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您的更新。  在 myside、我将查看我是否可以借用新 PC 并安装多校准软件、并查看我是否可以再现任何签证问题或与 Lab View 驱动程序或软件相关的冲突; 但无法重现或未发现此问题。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../GPIB-problem-Images_2E00_.pdf

    路易斯、

    我的 wits 结束了 这是我已经做的、不知道要做的其他事情。

    1) 1)我删除了 Keysight 实用程序和 National Instruments 实用程序。 由于删除了 National 文件、MultiCal 代码被删除。

    2) 2)我对您发送给我的 National Utilities 和 MultiCal 代码进行了干净安装。

    3) 3)我还在 模型文件中使用了"Voltage_34401_GPIB_customer"。

    这一点都没有帮助。 我仍然可以在"Test/Debug"选项卡中找到仪表及其地址。 同样、当我更改仪表上的地址时、结果的更改会记录在"Test/Debug display"中。 当我运行校准例程时、仪表读数始终为 NaN。 这次我加载了 PDF、这样您就可以看到我看到的内容。

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    感谢您分享图片。

    在某些安捷伦/马力设备中、Nan 通常表示每个高度计的信号超出范围。  在我过去与其他万用表一起使用的其他设置中、如果信号出现在所选范围之外、DMM 将返回 NaN。  不确定 仪表是否默认设置为自动范围? 并且可能必须初始化为更大的电压范围。 我不确定这是否是问题的根本原因。

    请在 zip 文件中分享您的型号/预校准/DMM 脚本、并让我在实验室中设置几个小时;我将尝试重现此问题。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我通过私人对话向您发送了一封邮件。

    在使用 Multi-Cal 软件和使用两台不同 PC 与 GPIA-USB-HS 时、我无法重现 HP34401A 万用表 GPIB 连接问题。  为了解决该问题、我将保留一台新 PC、以检查是否存在任何缺失的驱动程序或软件安装程序问题;并尝试重现该问题。  我以前没有看到过此问题、但是请留出时间、看看我是否可以在新 PC 上重现此问题。  我将通过私人对话向您提供最新信息。   

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    我能够在新的/新的 PC 上安装 Multi-Cal 软件和 GPIA-USB-HS GPIB 驱动程序、并运行 Multi-Cal 软件。   在运行和安装 Muti-Cal 软件和 NI 驱动程序时,请确保使用管理员权限。  

    我在上述帖子中提供的最新 Multi-Cal 软件可执行文件是在 LabVIEW 2016上开发的。  请确保安装与 LabVIEW 2016兼容的 NI GPIA-USB-HS 驱动程序 NI-488.2。  看来 NI-488.2 驱动 程序版本19.5至16.0与 LabVIEW 2016兼容。  请参阅下面所附链接上的表格。 在此新 PC 上、我使用了 NI-488.2版本19.0。   请查看以下链接。

    https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA03q000000YGw4CAG&l=en-US

    https://www.ni.com/en-us/support/documentation/compatibility/17/ni-488-2-and-labview-version-compatibility.html

    https://www.ni.com/en-us/support/downloads/drivers/download.ni-488-2.html#305442

    在新 PC 上、我注意到程序需要使用管理员权限运行;实际上、我在尝试在没有管理员权限的情况下运行时看到了万用表的问题。  要使用管理员权限运行、请确保在 PC 开始菜单上找到 Multi-Cal 程序快捷方式、右键单击该快捷方式、转至"更多"、然后选择"以管理员身份运行"、如下所示。  

    谢谢、

    Luis

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    感谢您的所有意见! 我将开始验证管理员权限并执行全新安装。 我有 NI-488.2版本18.5、只要我不让它尝试更新、我就应该可以。  

    最棒的

    Joe

    P.S.I 收到了您希望在 TI 论坛上成为好友的无回复更新。 当我单击"接受"时、它表示没有朋友请求。 不知道发生了什么、但我很乐意接受。 在解决 PGA 309系统问题时、您一直为我提供了很大帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    我收到一封电子邮件、其中提到您已接受我的朋友请求(我已初始化好友请求、因此只有您可以批准朋友请求)、并且您已显示在好友列表中。  我还开始了一个私人对话、它的工作方式与论坛一样、您应该能够以同样的方式在那里回复。   

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!  

    我能够使用您 通过直接对话提供的修改后的 Multi-Cal "模型文件"重现此问题。

    参数"采样平均值"错误地设置为0.0000 、这会导致 GUI 不会触发仪表测量。  此参数默认设置为 '1.0000000000'、并且/或者可以设置为正整数值。

    我将通过直接对话在论坛上继续此对话、并关闭此帖子。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    路易斯、

    我在首次构建该模型文件时没有注意到该调整。 我刚刚熟悉了该程序。 我确实使用旧软件而不是您链接到的最新软件生成了该文件。 我想知道旧代码是否会将值设置为0。 我希望情况确实如此、但谁知道我可能无意中这么做了。 至少这一课让我了解 了在进行测量时具有的一个良好特性、以便通过平均值计算获得更好的精度。

    这确实起了作用,我正在向前迈进! 感谢您与我合作这么长时间、解决了这一问题! 非常感谢!

    最棒的

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    好消息!  是的、这个系统有很多移动部件和不同部件、调试可能需要时间。 感谢您与我们合作。  谢谢、感谢您的确认、很高兴您能继续 PGA309开发。  如果您有疑问、请告诉我。

    此致、

    Luis