This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:温度误差为~3%、而不是0.29%

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV6001, TLV6002, AMC1301, AMC1100, AMC3330, AMC1350, AMC1300, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1054730/amc1311-temperature-error-3-instead-0-29

器件型号:AMC1311
主题中讨论的其他器件:TLV6001TLV6002AMC1301AMC1100AMC3330AMC1350AMC1300

以下电路似乎高度依赖于温度:

0°C => 116、5V

22°C => 115、3V

60°C => 112、1V

我使用了 AMC 电压感测 Calculator.xlsx、它在0...60°C 温度范围内为我提供了最大0.29%的误差

所有电阻 器均为0.1%/25ppm/°C 类型。 有什么想法吗?

此致、Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我假设您测量的是单端输出电压、然后重新计算输入、您能确认吗?  

    该计算器仅考虑 AMC1311B 本身的误差、而不考虑电阻分压器的漂移或差分到单端转换引起的误差。 您是否能够直接测量输入和差分输出电压以确认 AMC1311B 有问题?   

    此外、您能否在 TP304过热条件下确认3.3V 电源的稳定性?  

    我已根据您的原理图配置了计算器、 我看到最大误差为0.58%、而不是0.29%、您能否确认我们设置的任何差异?

    我建议使用 TLV6002代替 TLV6001并缓冲电阻分压器基准电压、因为 AMC1311B 输出电压的任何变化都会使共模输出电压发生偏移、表现为失调误差。 如果不要求整个输入范围内的精度、这也许不是必需的、但是 本文档的方框图中显示了一个示例: https://www.ti.com/lit/an/sbaa464/sbaa464.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是否在于输入的负波不在-0.1V 至2V 的器件线性范围内?

    AMC1100或 AMC1301是否是更好的选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    这当然不是理想的、但我不明白这会如何解释温度对精度的影响。  

    最好使用具有双极、高输入阻抗输入的器件。 示例器件为 AMC3330 (+/-1V、具有集成直流/直流转换器)或 AMC1350 (+/-5V)。  

    使用 AMC1100或 AMC1301是可以接受的、但这些器件具有可能因批次而异的低输入阻抗。 当与感应电阻并联时、此输入阻抗变化可能会显示为增益误差。 如果要执行增益校准、这不是问题。 在这种情况下、应使用 Excel 计算器中的"R3'配置"、此问题在以下应用手册 中进行了详细说明:https://www.ti.com/lit/an/sbaa350a/sbaa350a.pdf

    我建议使用 AMC1300而不是 AMC1301、AMC1100和 AMC1301都是基于较旧的工艺构建的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander!

    同时、我尝试使用 AMC1100 (输入端为+/-200mV)、它具有相同的温度漂移效果。

    当我选择性地仅加热 AMC1100或 AMC1311时、也会产生这种影响。 因此、我可以排除其他电路部件的问题。

    有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    亚历克斯下周外出度假、享受一个小假期。  我能问一下、当您移动到 AMC1100时、您对输入分压器电路做出了哪些更改吗?  此外、Alex 还询问您是否正在监控单端输出、并对输入电压进行反向计算。  您是否能够为我们提供有关 AMC 输出的任何详细信息(例如示波器捕获)、以及可能直接提供给 AMC 的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我解决了这个问题。 两个1M 电阻器意外配备了100ppm 类型。 此外、在低温实验期间、电路的高电阻输入部分会形成冷凝水、从而导致输入分压器发生漂移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马丁的好消息!  感谢您告知我们!