This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA271:INA271的最大误差率是多少?

Guru**** 2513935 points
Other Parts Discussed in Thread: INA271, INA281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1057432/ina271-what-is-the-maximum-error-rate-of-ina271

器件型号:INA271
主题中讨论的其他器件: INA281

大家好、

我的一位客户正在评估他们自己 的 PCB 上的 INA271以获得新产品。

当 IN+和 IN-之间的差分电压为3.8mV 时、它们比较了同一 PCB 上的两个 INA271输出电压。

INA271的输出电压之一为70mV、另一个为110mV。 我认为在这种情况下、理想的输出电压为20*3.8mV=76mV。

70mV 接近于理想输出电压。 但110mV 与理想电压相差很大。

此时、他们有以下问题。

请问您能给我回复一下吗?

问题1. 110mV 输出是否与 INA271的误差率(变化)一样合理?

问题2. 如果客户想了解3.8mV 差分电压下的最大误差率(变化)、有什么方法可以知道它?

非常感谢您的答复。

此致、

Kazuya。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    感谢您提出问题并使用 E2E 论坛。

    由于客户尝试测量3.8mV 的差分电压、因此他们的测量值很可能会围绕您显示的测量值波动。 INA271的最大偏移电压为2.5mV、因此110mV 的输出电压可能是完全合理的。 如果我们进行数学运算、110mV / 20 = 5.5mV、因此很有可能偏移为5.5mV - 3.8mV = 1.7mV。 同样、失调电压可能为负、这说明70mV 低于预期的76mV。

    客户需要考虑的几个选项可能包括增大分流电阻器的尺寸以增大测量低端的压降(但缺点是增加分流器的功耗)、 或选择具有低得多偏移的不同电流感应放大器。 一个示例是 INA281、在室温下最大偏移仅为0.5mV。

    路易