This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:与 AS358MTR 引脚对引脚

Guru**** 2514235 points
Other Parts Discussed in Thread: LM358B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1055934/lm358b-pin-to-pin-with-as358mtr

器件型号:LM358B

您好、先生、

我正在寻找 AS358MTR 引脚到引脚的替代产品、我想提出 LM358BIDR、它是否合适?

我们是否应该注意任何规格差异?

谢谢你。

此致、

艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    我浏览了 AS358数据表、以制作一个比较表、使比较更加容易。 现在、我找不到 AS358器件的所有规格、因此这些列中有一些空白、但我已尽力了!  

    正如您所知、这两款器 件首先看起来相似、但根据这两个数据表、LM358B 具有更低的失调电压和失调漂移、静态电流、关断电流和偏置电流。 AS358数据表中未直接提到压摆率、但我从电压跟随器脉冲 响应图中推导出、该图表明压摆率低于 LM358B。  

    对于您应该关注的规格差异、它实际上取决于将使用运算放大器来确定关键规格的应用。  

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!  

    此致、

    Robert Clifton