请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358B 您好、先生、
我正在寻找 AS358MTR 引脚到引脚的替代产品、我想提出 LM358BIDR、它是否合适?
我们是否应该注意任何规格差异?
谢谢你。
此致、
艾伦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Allen、
我浏览了 AS358数据表、以制作一个比较表、使比较更加容易。 现在、我找不到 AS358器件的所有规格、因此这些列中有一些空白、但我已尽力了!
正如您所知、这两款器 件首先看起来相似、但根据这两个数据表、LM358B 具有更低的失调电压和失调漂移、静态电流、关断电流和偏置电流。 AS358数据表中未直接提到压摆率、但我从电压跟随器脉冲 响应图中推导出、该图表明压摆率低于 LM358B。
对于您应该关注的规格差异、它实际上取决于将使用运算放大器来确定关键规格的应用。
如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我!
此致、
Robert Clifton