This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2332:未实现 INA2332中放大器 B 的增益。

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2332, INA232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050495/ina2332-gain-of-amplfier-b-in-ina2332-is-not-achieved

器件型号:INA2332
主题中讨论的其他器件: INA232

我正在构建一个物联网电路、使用开尔文的4线检测电阻变化。 我实现了一个恒流源、为我的两个串联连接的50mA 传感器供电、每个传感器的输出大约为15mV (我通过添加一个串联的20欧姆电阻器来引入1V 共模电压)。 现在、我已将两个传感器的两条电压输出导线连接到 INA2332的两个差分输入、并设置增益100、如原理图所示。

当我测量放大器 A 的电压输出时、它提供1.39~1.41V、这不是理想值、但没关系、而放大器 B 的输出仅为150mV。 我甚至像以前的一些职位所建议的那样,把这一提法提到地面。 有人能告诉我我出了什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kumar、

    查看 INA2332原理图、我不确定电阻器器件型号的电阻值是多少。 引脚1 (RGA)与引脚12 (REFA)之间的电阻器是否为10千欧姆电阻器(103)?  然后、有两个来自引脚1 (RGA)和引脚13 (VOUTA)的串联电阻器、一个为10千欧+ 184千欧(103 + 184)。 它们的总电阻是否为194千欧? 如果这些电阻值正确、INA2332输出级运算放大器将为-19.4V/V

    如果 INA2332两个运算放大器输入级的增益为5V/V、而第二级增益为-19.4V/V、则总增益将为97V/V 您提到的增益为100V/V、因此如果这些电阻器值正确、增益将接近。 请验证电阻器值。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    增益电阻器的值为10kOhm 和180kOhm。 我只是想知道我的原理图是否正确、或者我是否缺少一些东西、因为我已经尝试过3个 IC、所有 IC 都有一些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    好的、是的、我现在了解了电阻器标记以及这两个电阻 器如何相加 形成190千欧反馈电阻。

    我一直在尝试跟踪 原理图。 看起来增益和反馈电阻器连接、电源和关断引脚已正确连接。 但是、  不清楚4线开尔文电路如何连接到 INA2332输入。 您是否可以提供与 J1、J2、JP4、JP5等的4线传感器连接的图示?

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Thomas:
    问题已部分解决。 不过、我会向您提供我的模拟部分原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我很高兴听到您解决了 INA2332电路的问题。 感谢您提供更详细的应用原理图。

    请继续并关闭此 e2e 查询。

    谢谢、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我再问一个问题(问题仍然存在)。 在该方案中、当我测量放大器 A 的输出电压时、波动幅度大约为1320.3mV (Vin DIFF = 15.64mV)、放大器 B 的输出电压大约为1663.2mV (Vin DIFF = 15.2mV)。 为什么放大器 A 中存在负增益误差、放大器 B 中存在正增益误差? 输出也不是很稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    INA2332内部的每个放大器的增益电阻器经过精确修整、以最大限度地减小增益误差、但完成的增益误差可能是正的或负的、如电气特性表所示。 请务必注意、您在原理图中显示的电阻式电桥传感器可能没有完全匹配的电阻器、这将提供增益误差。

    如果您能够切换 INA2332输入对、则每组输入对都连接到电阻传感器、可用于确定它们是否会导致增益误差极性。 首先、您将在放大器 A 和 B 处于预期位置时测量增益误差、然后将 A 和 B 开关、并查看 误差 是否相反。

    如果输出不稳定、则从传感器到 INA 输入的输入线路可能会拾取噪声。 50/60Hz 线路引入噪声是模拟电路中的常见问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、您好!
    我尝试切换输入、但它不起作用。 我使用的是两个传感器设置、其中一个是实际的传感器、另一个是温度补偿、我的主要问题是当输入电压增大时(因为我增大了温度) 放大器 A 的输出增加速度快于放大器 B、这违背了我使用温度补偿传感器的目的。 有什么关于为什么会发生这种情况的想法?

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我的主要问题是、当输入电压升高(因为我增加了温度)时、放大器 A 的输出增加速度快于放大器 B、这违背了我使用温度补偿传感器的目的。

    Thomas 将在本周剩余的时间内忙碌、我将尽力为您提供帮助。 请耐心等待我、因为我正在尝试了解您的询问。  

     如果我正确理解了您的问题、Rx 上的差分电压是测量的关注点、您希望补偿由于差分输入电压变化增加而导致的 Rx 中的温度变化。  

    此外、INA2332-A 的增益为1320.3/15.64 = 84.41816V/V、INA2332-B 的增益为1663.2/15.2=109.421V/V 您需要补偿由于   Rx 中的温度变化而测量的 INA2332-A 的 Vout。  

    可以通过多种方法来补偿 INA2332的输出测量。  

    1、计算 Rx 上的温度变化、加上/减去 Vout-A 上温度上升/下降引起的变化

    2、如果 Rx 具有正温度系数、例如 α、那么您希望 Rcomp 具有负温度系数、例如 β。 您可以在 ADC 和 MCU 计算之后从 Vout_A 和 Vout_B 得出输出关系。  

    3、 如果 Rx 具有正温度系数、例如  α Ω、Rcomp = Rx 具有相同的负温度系数、则 Vout_A 和 Vout_B 的输出差可以推导出并与 Rx 或 Rcomp 处的温度变化相关联。  

    注意:INA2332的 Vout:Vout_A = GainA *(Vin+- Vin-)+ VrefA、其中原理图中的 VrefA=GND=0。  

         VIN+- Vin-= Iconst *(Rx + ΔR)、其中  ΔR 是随温度变化的电阻变化。  

    上述每种情况下的最终传递函数都是不同的。 如果您无法确定、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    为了帮助您更好地理解、我将在这里尝试描述我的设置。 我有一个 PCB 传感器、其中一个端面 Rx 作为实际传感器、另一个端点 Rcomp 用于温度补偿。 该传感器放置在温度室中、我在这里更改温度、4根导线连接到温度室外的器件。 但愿这对您有所帮助。
    现在来谈谈问题:

    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050495/ina2332-gain-of-amplfier-b-in-ina2332-is-not-achieved/3895903 #3895903"] INA2332-A 的增益为1320.3/15.64 = 84.41816V/V、INA2332-B 的增益为1663.2/15.2=109.421V/V[/QUERQE]

    虽然我犯了一个错误、但这是正确的。 INA2332-A 的增益为1320.3/15.4 = 85.7337V/V、INA2332-B 的增益与在 26°C 的温度下测得的1663.2/15.2 = 109.421V/V 相同 现在在45°C 时、测量值为:INA2332-A 的增益为1400.6/16.5 = 84.884V/V、INA2332-B 的增益为1662.2/16.3 = 101.975V/V
    已经证明传感器能够成功补偿温度。
    我的想法是制作一个便携式器件来测量比率:Rx/Rcomp (无论温度如何、它都应保持不变)、并执行一些与该比率相对应的其他计算。
    我试图理解您的解决方案、但这对我来说有点令人困惑。 如果可以、请详细解释。

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    INA2332-A 在 26°C 时的增益为1320.3/15.4 = 85.7337V/V; 测量值为:INA2332-A 在 45C 时的增益为1400.6/16.5 = 84.884V/V。  

    我不确定您是否有拼写错误或其他内容。 INA2332的增益不应随温度的变化而变化。 R1和 R2电阻器应使用低温度系数电阻器或无温度系数电阻器。 R1和 R2的温度系数应相同、应用容差为0.1%至0.01%。 换言之、电路增益不应随温度的变化而显著(数据表明、在26C 至45C 的温度范围内、增益变化了1.178%)。  

    在 R1和 R2中热系数匹配的情况下、R2/R1的比率变化应保持不变。  5 + 5 (R2/R1)的增益应保持恒定。 此外、您只想补偿 Rx 值或输入差分电压随温度变化的变化。  

    我们假设 INA2332-A 的电路增益为85.7337。 输入差分电压从26C 时的15.4mV 更改为45C 时的16.5mV。 如果 Rx 与温度无关、您应该会看到输入端生成15.4mV。 16.5mV-15.4mV 或1.1mV ΔT 是由于温度从26C 变为45C 或 Δ T = 19C。  ΔR 恒定电流 ICONT = y mA、因此 Rx 的温度系数为:(1.1mV/Yma)/19C 将是您的 Δ V/°C 变化(假设 Rx 与温度呈线性关系)。

     ΔR 温度从26C 变化已知、您可以计算 Δ T 变化 ->您将知道 INA2332的输出发生了多少变化。 这是我在前一份答复的备选案文1中提到的。  

    让我对 INA2332-A 进行以下假设、以便我们可以执行其余的计算。  

    1.INA2332-A 的电路增益为85.7337V/V、26C 时的差分输入电压为15.4mV、其中 VoutA_26C = 15.4mV*85.7337V/V = 1320.299mV。

    2、 INA2332-A 的电路增益为85.7337V/V, 在45C 时差分输入电压为16.5mV -> VoutA_45C = 16.5mV* 85.7337V/V = 1414.6061mV。

    INA2332-B 与所述 的1663.2/15.2 = 109.421V/V (26C 时  )相同;INA2332-B 的增益为1662.2/16.3 = 101.975V/V (45C 时)。  

    此数据集可能有拼写错误。 根据您之前的描述、Rcomp 具有负温度系数、这意味着 Rcomp 的值应从26C 降低到45C。 在26C 至45温度范围内、输出从1663.2mV 降至1662.2mV、这是可以的、但输入差分电压从15.2mV 增至16.3mV。 如果 Rcomp 的电阻降低、则输入差分电压也应降低。 INA2332以线性 响应运行。  

    同样、电路增益不应随温度变化。 假设  INA2332-B 的电路增益为109.421V/V、输入差分信号从15.2mV 更改为16.3mV、从26C 更改为45C。 在45C 时、INA2332-B 的输出电压应为 109.421V/V * 16.3mV = 1783.56mV (这意味着 Rcomp 具有正温度系数、这不是真的)。  

    让我对 INA2332-B 进行以下假设、以便我们可以执行其余的计算。  

    3.INA2332-B 的电路增益为109.421V/V、26C 时差分输入电压为15.2mV、其中 VoutB_26C = 15.2mV 109.421V/V = 1663.1992 mV

    4.45  °C 时 INA2332-B 的电路增益为109.421V/V、差分输入电压为15.1909mV (1662.2mV/109.421)、其中 VoutB_45C =  15.1909mV*421V/V = 1662.20347 mV。

     从 ΔVout μ_B 图中、您可以计算 Rx 或 Rcomp 时的 ΔC 变化。   ΔC 您知道 Rx 电阻器位置的 Δ V 变化、则应知道在45C 时补偿的 VoutA、其中26C 是温度参考点。  

    Rcomp 的 VoutB 与温度曲线可能不是线性的、因此可以节省 Rcomp 计算 出的 ΔC μ s 变化、并根据26C 参考图补偿 VoutA 系数。   

    如果 Rx 与温度响应也不是线性的、那么您需要描述 Rx 曲线的特征或从制造商处获得、在 Rx 与温度之间执行曲线拟合、并在高温下计算补偿的 VoutA (您还可以线性化 Rx 与温度之间的曲线、 但您必须使用对数标度或其他曲线拟合方法来简化关系。)  

    我希望这会有所帮助。 如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050495/ina2332-gain-of-amplfier-b-in-ina2332-is-not-achieved/3897115 #3897115"]根据您之前的描述,Rcomp 具有负温度系数,这意味着 Rcomp 的值应从26C 降低到45C。

    很抱歉、Rcomp 不清楚、但它没有负温度系数。 它与 Rx 电气地完全相同。

    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050495/ina2332-gain-of-amplfier-b-in-ina2332-is-not-achieved/3897115 #3897115"]INA2332-B 的电路增益为109.421V/V、 在45C 时差分输入电压为15.1909mV (1662.2mV/109.421)、其中 VoutB_45C =  15.1909mV*109.421 V/V = 1662.20347]

    在45°C 时、INA2332-B 的差分输入为16.3V、这是一个误差。 我将再次运行测量并确认这是否是错误。
    我现在理解您试图解释的内容。

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    它与 Rx 电气地完全相同。

    如果 Rx 和 Rcomp 具有精确的温度系数、则在26C 下补偿 Rx 电阻要容易得多。 VoutA/Vout_B 的比率不应随温度变化、VoutA 是 INA2332-A 的输出、VoutB 是 INA2332-B 的输出 如果 Rcomp 在26C 时的输出为基准、则可以通过乘以  VoutA/Vout_B 比率或 VoutB_@26C *(VoutA/Vout_B)来计算相对于26C 的 Rx 输出。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    我再次进行测量、增益仍在变化、我不确定原因。 我要附加在26°C、30°C、35°C、40°C、45°C 和50°C 下进行测量的结果 我还在附上电路板照片、供您查看、以防我错过 something.e2e.ti.com/.../Result121121.xlsx

    由于数据表中的 Vcm = Vs/2且我的 INA2332电源是 Arduino 提供的3.2V、因此我将一个20Ω Ω 电阻串联以引入1V 共模电压是否存在问题?  

    谢谢、
    Kumar Sunilkumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    INA2332的输入仅关心差分输入电压、因此 用于引入1V 共模电压的20Ω Ω 串联电阻器不是一个因素。  

    BTW、您的恒定电流是多少? 1V/μ s = 20Ω。 RX 和 Rcomp 是否存在自发热问题?  

    从图中可以看出、Rx 和 Rcomp 的温度(电阻器上无电压)不会跟踪。 两个电阻器应随温度的变化而上下移动。 我看不到这个。

    请查看以下列表。  

    RX 和 Rcomp 必须彼此相邻、以改善温度跟踪。  

    2.要求温度室有气流或循环空气。 如果这是一个静态烤箱、您将具有局部加热/冷却功能、并且温度的变化可能会很高。 RX 和 Rcomp 之间的温度跟踪不良。  

    3.使用6.5或7.5位便携式 DMM 并验证  Arduino 中的 ADC 是否稳定且可重复。 检查您的 LSB 过热情况。  

    4.确保 INA2332的配置在整个温度范围内保持稳定(我假定整个固定装置都放置在温度室内)。  

    5.确保电流源在整个温度范围内保持稳定和精确。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!
    1. Rx 位于前面,Rcomp 位于同一 PCB 的背面,就像这样 (这是前面)
    2.是的,气候室有空气循环。
    3.我会这样做。
    4.只有传感器被放置在腔室内,电路被放置在室外。
    5.我要这么做
    如果出现问题、我会再给您回复。


    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    我想我可能已经发现了这个问题。 请告诉我我的道路是否正确。
    这一次、我忽略了 CMRR 可能是一个问题、因为我认为它可以在计算中得到补偿、但我忘记了一个小细节。

    Rcomp 和 Rx 上的共模电压 可按以下公式计算:
    VRcompCM =(VRCOMP+VR+VRcm)/2
    VRxCM =(VRx+2VR+VRCOMP+VR+VR+VRcm)/2
    其中  VR 是导线上的电压、 VRcm 是 20Ω Ω 电阻器上的电压。
    因此、当电阻因 
    任何原因而变化时、电压也应发生变化:  

    ΔRcompΔVRcomp ΔRxΔVRx μ A

     共模电压也会发生变化:  

    ΔVRcompCM =(ΔVRcomp)/2

    ΔVRxCM =(ΔVRx +ΔVRcomp)/2
    我想、 Rcomp 和 Rx 的增益 在不同温度下为何不同、这是因为这一点、也是因为我仅测量 ADC 的 INA 输出电压、并根据我对电阻值的第一次读数转换这些值。
    现在、这可能是一个问题、对吧?

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    下面显示了 INA2332的 VCM 与 Vout 之间的关系、另请参阅随附的模拟工程师计算、您可以在其中下载并查看该计算结果。  

    只要共模 VCM 和 Vout 在边界内运行、Vout 与差分输入之间的关系就会是线性的。   

    https://www.ti.com/tool/ANALOGUE-ENGINEER-CALC

    您的电流源是否随温度变化?  

    根据此方框图、您的电源电压大约为3.2-3.3V。 如果您从标有红色框的组件中添加所有电压、则不会超过电源电压。 请验证您是否有真正的电流源能够驱动随温度变化的负载。  

    RX 和 Rcomp 的值应该在短时间内发生显著变化(例如在采样周期内)、但我看到 Vout 在某些温度下(例如26C 和30C)会发生显著变化。 50C 数据看起来更好、至少在采样持续时间内没有显著变化。

    如果您仍有问题、请提供 R、Rx 和 Rcomp 以及恒定电流图、我将在仿真中对此进行检查。  

    最棒的

    Raymond


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    很抱歉、它显示的是3.3V。 该电路的电源电压为11.1V (用于直流电源的测试目的)、Arduino (Arduino 将由电池供电、因此具有此类表示形式)。 我已经验证了电流源是否正常工作且相当稳定(电路在室外时不会随温度变化)、而且不会超过电源电压。
    我已经执行了仿真、我要附加文件、请访问 look.e2e.ti.com/.../Ver3_5F00_Sim.TSC

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我认为您的计算问题是存在的。

    INA232中指定了 Vos、最高 可达±8mV (即参考输入或 RTI)。 由于 GAIN=100V/V、输出端看到的实际电压偏移在100中增益。 在仿真中、输入端的646.692mV/100 = 6.46mV (RTI)短路。  

    在 Arduino 处理器中、需要从偏移量中减去测量的 Vout、偏移量是 Rx 的实际 Vout_Rx = Vouted_Measured_Rx - Vout_offset_Rx、然后您可以在 Rx 和 Rcomp 之间对输出电压进行比值。 此外、Voffset 的温度系数也 为±5uV/C 如果您希望非常精确、还需要考虑温度漂移。   

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

     失调电压几乎为输出信号的41%是否异常? 此外、当我在硬件上检查此情况时、偏移电压为:Vout_offset_Rx = 151.53mV、 Vout_offset_Rcomp 为11.042mV。

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

     失调电压几乎为输出信号的41%是否异常?

    当您短接 INA2332-A 和 INA2332-B 端口的输入时、 Vout_offset_Rx = 151.53mV、 Vout_offset_Rcomp 为11.042mV。 由于增益配置为100、 Vos_A = 151.53mV/100 = 1.51mV (RTI)、这是数据表规格的典型图。  Vos_B =11.042mV/100 = 0.11mV、这不是典型值。  

    请检查 INA2332-B 端口的增益、并确保增益电路正常工作、并且焊点或连接不会损坏等。  

    如果情况仍然存在、请换用新的 INA2332器件、查看器件是否已损坏。 您的电路先前正常运行。 例如、在50C 时收集的数据在两个通道中几乎完全相同、这意味着通道 A 和 B 的行为方式相似。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    我的问题" 失调电压几乎是输出信号的41%、这是否异常?" 从仿真中获得的值。 如果您可以解释为什么仿真数据显示了这一点、

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Kumar

     失调电压几乎为输出信号的41%是否异常?  从仿真中获得的值。

    我对"模拟"短语感到困惑。  

    这些部件经过激光修整、失调电压可能具有如此大的+/-1.5mV 至0.11mV 的范围、但它是异常的。 这是可能的、因为影响变量之一是封装期间 Si 裸片上的环氧树脂建模应力。 我不想对它进行推测。 让我们首先检查增益电路。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond!

    很抱歉、我不清楚、但通过"仿真"、我意味着从前面几个注释中提到的仿真中获得的 Voffset 结果 如下:

    [引用 userid="423757" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050495/ina2332-gain-of-amplfier-b-in-ina2332-is-not-achieved/3898709 #3898709"] INA232中指定了 Vos、最高 可达±8mV (即参考输入或 RTI)。 由于 GAIN=100V/V、输出端看到的实际电压偏移在100中增益。 在仿真中、输入端的646.692mV/100 = 6.46mV (RTI)短路。  [/报价]

    我问的是:

    [引用 userid="497619" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050495/ina2332-gain-of-amplfier-b-in-ina2332-is-not-achieved/3900227 #3900227"] 失调电压几乎是输出信号的41%是否异常?

    此外、您对不良焊接接头的问题也回答正确。 校正后的偏移值为: Vout_offset_Rx = 91.99mV、 Vout_offset_Rcomp = 108.7mV (如果我在测量时误移动电路、这些值会波动很大)。 我了解了如何在计算中补偿偏移值、我唯一的疑问是仿真的偏移值。

    谢谢、
    Kumar Pawar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kumar、

    我的意思是、从前面几个注释中提到的仿真中获得的 Voffset 结果为  :646.692mV/100 = 6.46mV (RTI)  

    INA2332器件中的 Vos 在 25°C 时的额定电压范围为±2mV (典型值)至±8mV。 对于仿真、PSpice 模型工程师会仿真 ±2mV 的典型 Vos。 在本例中、模型人员使用6mV 作为典型 Vos 图。 我不知道其背后的原因。 该器件中的 Vos 可能偏置为高电平、建模工程师决定改用6mV (RTI)数字作为典型值。   

    我了解了如何在计算中补偿偏移值、我唯一的疑问是仿真的偏移值。

    INA2332专为低成本而设计、具有2000年初的晶圆厂 IC 处理能力、因此 Vos 似乎很高。 对于仪表放大器和某些应用、将在实际操作下移除 Vos。 一旦 Vos 被移除、线性行为对于数据表中指定的应用来说是极好的。  

    您提到" 失调电压几乎是输出信号的41%是否异常?" 器件中。 如果输入信号非常小、如果您谈论 Vout/Vos (但不消除偏移)、相对误差将会相当大。 如果输入信号较大、则相对误差会变小。 Vos 误差在给定的增益设置和工作条件下不会显著变化、因此如果输入信号较大、误差会很小、甚至微不足道。 所有运算放大器都以这种方式运行。  

    希望我能回答您的问题。 如果您有其他疑问、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond