This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA847:OPA847

Guru**** 1959305 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA847
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132454/opa847-opa847

器件型号:OPA847

大家好、

我使用 opa847设计了一个跨阻放大器电路、其中 CD=30pF,RF=1k

当 Cf=0pf 时、输出噪声的 FFT 似乎具有高 q、

当我将 CF 调至0.3pf,时、q 看起来会减小、电路 稳定、但由于 噪声的 FFT 不接近巴特沃斯响应、q 死区似乎高于0.707。

从理论上讲,我仍然可以增加 CF,电路也将保持稳定。

但当我将 CF 调整为 0.4pf,时,电路变得不稳定,输出噪声的 FFT 中还有一些峰值。  

有人能告诉我为什么电路在达到巴特沃斯型响应之前变得不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cf=1.7pF 时、在频率约为132MHz 时、F-3dB 将补偿这种情况。  

    请注意您是如何探测的、  

    噪声将始终与噪声增益形状成峰值、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    对于0ff 和400fF 之间的所有 CF、您的电路不稳定:

    e2e.ti.com/.../baolin_5F00_opa847_5F00_3.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    CF PCB 焊盘上的随机电容可能大于1pF?

    但我使用 c=er*s/4pi*k*d;c<=0.1pF 来计算间隙帽;

    我想知道扩展0.9pf 来自哪里?

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,你好

     CF PCB 焊盘上的随机电容是否可能大于1pF?

    我使用 c=er*s/4pi*k*d 计算间隙帽,并获得该 间隙帽<=0.1pF;

    我想知道扩展0.9pf 的来源是什么?

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    如果您有一个由环氧树脂制成的4层 PCB、顶层和第二层之间的距离为140µm μ m、则第二层上方的2mm x 2mm 铜会产生大约1pF 的杂散电容。

    请注意、您不得使用示波器探头直接接触 OPAMP 的任何信号引脚。 Michael 已经提到过这一点。 始终首先插入合适的隔离电阻器。 或者使用50R 技术将运算放大器的输出连接到示波器的50R 输入(运算放大器输出端的50R 串联端接电阻+ 50R 电缆+示波器输入端的50R)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,ć

    谢谢。

    实际上、我 有一个由环氧树脂制成的2层 PCB、顶层和瓶子层之间的距离为1.60mm、我 使用50R 技术将运算放大器的输出连接到50R 或1M 范围的输入。  

    Baolin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    您是否已将光电二极管和 OPAMP 之间的距离最小化?

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/996734/opa847-unflatness-of-the-freq-spectrum-of-tia-output-when-there-is-input-light/3684735#3684735

    您能展示一下布局吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai,ć

    我按如下方式设计了2块电路板、测试结果接近接近接近尾声、当 Cf<=0.3pf 和 Rf=1k。时、这两块电路板都可以保持稳定

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

    如果您将输入偏置电流消除电阻器从 OPA847的+INPUT 连接到信号接地、则会改变稳定性:

    e2e.ti.com/.../baolin_5F00_opa847_5F00_4.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    实际上、我放置一个1k 的偏置消除电阻器、我还添加了一个0.1u parallel 电容器。

     

    e2e.ti.com/.../0167.baolin_5F00_opa847_5F00_4.TSC

    Baolin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Baolin、

     使用 输入偏置电流消除电阻器时、如果 CF 高于0.3pF、您是否仍然会看到电路板不稳定?

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SIMA、

    是的、 我仍然看到电路板不稳定、CF 高于0.3pF、 输入偏置电流消除电阻器与并联0.1uF 电容。

    Baolin

x 出现错误。请重试或与管理员联系。