This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1132454/opa847-opa847
器件型号:OPA847大家好、
我使用 opa847设计了一个跨阻放大器电路、其中 CD=30pF,RF=1k
当 Cf=0pf 时、输出噪声的 FFT 似乎具有高 q、
当我将 CF 调至0.3pf,时、q 看起来会减小、电路 稳定、但由于 噪声的 FFT 不接近巴特沃斯响应、q 死区似乎高于0.707。
从理论上讲,我仍然可以增加 CF,电路也将保持稳定。
但当我将 CF 调整为 0.4pf,时,电路变得不稳定,输出噪声的 FFT 中还有一些峰值。
有人能告诉我为什么电路在达到巴特沃斯型响应之前变得不稳定?
Cf=1.7pF 时、在频率约为132MHz 时、F-3dB 将补偿这种情况。
请注意您是如何探测的、
噪声将始终与噪声增益形状成峰值、
您好、Baolin、
对于0ff 和400fF 之间的所有 CF、您的电路不稳定:
e2e.ti.com/.../baolin_5F00_opa847_5F00_3.TSC
Kai
您好、Baolin、
如果您有一个由环氧树脂制成的4层 PCB、顶层和第二层之间的距离为140µm μ m、则第二层上方的2mm x 2mm 铜会产生大约1pF 的杂散电容。
请注意、您不得使用示波器探头直接接触 OPAMP 的任何信号引脚。 Michael 已经提到过这一点。 始终首先插入合适的隔离电阻器。 或者使用50R 技术将运算放大器的输出连接到示波器的50R 输入(运算放大器输出端的50R 串联端接电阻+ 50R 电缆+示波器输入端的50R)。
Kai
您好、Baolin、
您是否已将光电二极管和 OPAMP 之间的距离最小化?
您能展示一下布局吗?
Kai
您好、Baolin、
如果您将输入偏置电流消除电阻器从 OPA847的+INPUT 连接到信号接地、则会改变稳定性:
e2e.ti.com/.../baolin_5F00_opa847_5F00_4.TSC
Kai
Ki、
实际上、我放置一个1k 的偏置消除电阻器、我还添加了一个0.1u parallel 电容器。
e2e.ti.com/.../0167.baolin_5F00_opa847_5F00_4.TSC
Baolin
您好、Baolin、
使用 输入偏置电流消除电阻器时、如果 CF 高于0.3pF、您是否仍然会看到电路板不稳定?
谢谢、
Sima
SIMA、
是的、 我仍然看到电路板不稳定、CF 高于0.3pF、 输入偏置电流消除电阻器与并联0.1uF 电容。
Baolin