This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在我们的其中一个设计中、我们最初计划使用具有20V/V 增益的防辐射 INA240-SEP 电流感应放大器、但由于交货周期长问题、最终购买了 INA240A4PWR (200V/V 增益)。 因此、当我们的电路板拉取大量电流时、我们的 IS 放大器现在处于饱和状态、这可能会在其大部分工作寿命内。 TI 是否忘记了在饱和状态下操作放大器时存在的任何长期可靠性问题? 在本例中、VS 为3.3V。
谢谢、
Adam
Adam、
提供的绝对最大值表中的电压不会施加到引脚上、因此长时间运行器件时不会出现饱和问题。 请记住、与所有放大器一样、当施加适当的输入时、器件需要一些时间才能恢复到线性区域。