器件型号:OPA606
大家好、
我有一个设计问题、如所附图片中所示。 在较高的频率范围(高于10kHz)中、运算放大器闭环传递函数会增加、有人可以解释这种行为吗?
提前感谢您。
伊曼卡
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:OPA606
大家好、
我有一个设计问题、如所附图片中所示。 在较高的频率范围(高于10kHz)中、运算放大器闭环传递函数会增加、有人可以解释这种行为吗?
提前感谢您。
伊曼卡
伊曼卡
运算放大器将是平坦响应、具有接近全带宽的微小峰值、然后更多损耗会上升到更高的频率。
如果将一个串联电阻器添加到50pF、无源分压器将是平坦的;理想值为[1.5uF ESR]* 30、000
如果增加了更大的电阻、则在极高频率下会产生更多的衰减。 如果增加的量较小、那么 在非常高的频率下衰减就会更少。
在某个频率下、电感将接管。

使用所有电容器、ESR 为零或 ESR 为平衡(30000:1)、结果与此类似