This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA606:采用 OPA606的运算放大器电路的高频行为

Guru**** 2826715 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051980/opa606-high-frequency-behavior-of-op-amp-circuit-with-opa606

器件型号:OPA606

大家好、

我有一个设计问题、如所附图片中所示。 在较高的频率范围(高于10kHz)中、运算放大器闭环传递函数会增加、有人可以解释这种行为吗?

提前感谢您。

伊曼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imanka、

    该电路要求大量衰减。 换句话说、输出需要使输入节点成为非常好的"虚拟零"。 实现这一目标需要显著的增益。 高于10kHz 时、运算放大器没有足够的增益来保持-90dB 增益。

    您是否考虑过使用运算放大器的无源分压器和缓冲器?

    最后、原理图标记为 LM358、而不是 OPA606

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的回复。 很抱歉我使用 LM358时出错了。您绝对正确。 我想我现在就可以理解了。 我已通过比较 OPA606输入电压来检查您提到的内容、如下图所示。 那么、我的问题是、在这种情况下、该电路是否稳定? 此外、我还没有尝试使用缓冲器方法。 我也会尝试它。

    非常感谢。

    伊曼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼卡

    如果输入为高电压(为何还需要-90dB)、则高频可能会将运算放大器作为反相放大器进行过压。 使用无源分压器的更多原因。  

    假设1.5uF 电容器 ESR 较低(在仿真零中)、反相电路在10.3MHz 时稳定51度。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    非常感谢。 此电路用于测量50Hz 高电压信号中的谐波(幅度和相位)。 我需要使用长测量电缆将分压器的输出端连接到测量设备。 这就是考虑有源分频器的原因。

    在使用缓冲器配置时、我们在高频下也会遇到同样的问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊曼卡

    运算放大器将是平坦响应、具有接近全带宽的微小峰值、然后更多损耗会上升到更高的频率。

    如果将一个串联电阻器添加到50pF、无源分压器将是平坦的;理想值为[1.5uF ESR]* 30、000

    如果增加了更大的电阻、则在极高频率下会产生更多的衰减。 如果增加的量较小、那么 在非常高的频率下衰减就会更少。  

    在某个频率下、电感将接管。  

    使用所有电容器、ESR 为零或 ESR 为平衡(30000:1)、结果与此类似