This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] JFE2140:可能的数据表拼写错误

Guru**** 2501625 points
Other Parts Discussed in Thread: JFE150, JFE2140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051431/jfe2140-possible-datasheet-typo-error

器件型号:JFE2140
主题中讨论的其他器件:JFE150

修订版 A 数据表中的"输入栅极电流"规格是否存在拼写错误?

Vds = 0V、  
VGS =–30V

TA = 25°C

IG = 0.2pA 典型值/ 60pA 最大值?   <--单位是否可以是 nA 而不是 pA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就我所见、版本 a 尚未出版。 (第一个版本是不带后缀的 SLPS730。)

    JFE150数据表提到了该值的测试条件"VGS =−0.7V"。 该栅极电压接近最佳情况(请参阅图6-7)、因此 pA 正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    +/-60pA 适用于室温、连接到栅极的 JFET 和钳位都表现出极低的泄漏。

    请告诉我有关 JFE2140的更多问题!

    此致、
    Mike