Other Parts Discussed in Thread: JFE150, JFE2140
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:JFE2140 主题中讨论的其他器件:JFE150、
修订版 A 数据表中的"输入栅极电流"规格是否存在拼写错误?
Vds = 0V、
VGS =–30V
TA = 25°C
IG = 0.2pA 典型值/ 60pA 最大值? <--单位是否可以是 nA 而不是 pA?