This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL062:TL062CPW、输入差分电压! ?

Guru**** 2559870 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1051300/tl062-tl062cpw-input-differential-voltage

器件型号:TL062
主题中讨论的其他器件:OPA2991

你好

我制作了以下原理图来设计0-20mA 输出。

由于 I+和 I-之间的差分电压、我有精度问题(U26B、TL062CPW 的引脚5和6)

测得的电压为2mV、其中在 U26A 上、我测量的电压为0.2mV。

在本例中为2mV 会导致42.5µA Ω 的输出误差、

您是否有减少此误差的想法? 可能使用另一个放大器?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入失调电压在放大器之间是随机的(即使在多通道放大器中的通道之间也是如此)、对于 TL062C、其最大值为15mV。 如果2mV 是一个问题、我建议更改放大器。

    我们的 OPA2991的额定电压为40V、 在整个温度范围内的最大失调电压为±780uV。

    最棒的
    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    感谢您的观看、

    我要试一下。 (但可用性较差...)

    该失调电压对于芯片而言是固定的、还是在芯片使用寿命期间可以解决?

    我提出这一问题是因为如果这个值针对一个特定的单元保持固定、我们可以想象出一个工厂校准来通过软件来补偿这个偏移...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以在时间零校准偏移、但需要考虑时间和温度范围内的偏移漂移、即使在同一裸片上的通道之间、这种漂移也可能不是静态的、或者具有相同的斜率。 我建议使用偏移较低的器件、因为 TL062C 之后有许多较新的器件应该能够满足您的应用需求。  

    我在下面链接了符合相同电源电压规格、按最低失调电压分类的器件的参数搜索。

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/general-purpose/products.html#p480=2;2&p1261max=36;48&p1261min=0.9;36&sort=p2max;asc 

    最棒的
    Jerry