主题中讨论的其他器件:OPA2991
你好
我制作了以下原理图来设计0-20mA 输出。

由于 I+和 I-之间的差分电压、我有精度问题(U26B、TL062CPW 的引脚5和6)
测得的电压为2mV、其中在 U26A 上、我测量的电压为0.2mV。
在本例中为2mV 会导致42.5µA Ω 的输出误差、
您是否有减少此误差的想法? 可能使用另一个放大器?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您可以在时间零校准偏移、但需要考虑时间和温度范围内的偏移漂移、即使在同一裸片上的通道之间、这种漂移也可能不是静态的、或者具有相同的斜率。 我建议使用偏移较低的器件、因为 TL062C 之后有许多较新的器件应该能够满足您的应用需求。
我在下面链接了符合相同电源电压规格、按最低失调电压分类的器件的参数搜索。
最棒的
Jerry