This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA3S2859-EP:OPA3S2859-EP

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA3S2859-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1050703/opa3s2859-ep-opa3s2859-ep

器件型号:OPA3S2859-EP

您好!
我刚刚获得了一个采用 OPA3S2859-EP 的新电路板。 当我在500kHz 频率下从50 Ω 信号发生器输入20mV 电压时、VOUT_A P19上看不到输出
我使用5V 单极电源。 INA+ 和 INB+通过旁路电容连接至2.5V。
此运算放大器没有太多可配置的内容、这里是我所拥有的内容
引脚电压
1 μ A………2.5V
2…………5V
3………….5V
4 μ………………5V
5……………μ A 5V
……………μ A 2.5V
……………μ A 不适用
……………μ A 不适用
……………μ A ...100k 电阻
……………μ A 10k 电阻器
……………μ A 1k 电阻器
………………μ A 100k、10k、1k 组合
……………μ A 接地
………………μ A 5V
………………μ A 0.5V
………………μ A 0.5V
………………μ A 0.5V
………………μ A 接地
………………μ A 组合0.100k、10k、1k
………………μ A 1k 电阻器
…………………μ A 10k 电阻器
…………………μ A 100k 电阻
…………………μ A 0.50 Ω 信号发生器20mVp-p
24 不适用
当我观察 P19 Vout_A 时、我看到直流电压为4.5V、在 P24 in_A-处、我测量2.1V 直流电压。 这是一款新芯片、数据表未提供 单极电源原理图。

我确实运行了仿真、这表明它应该在这个配置中工作它在5V 时消耗50mA 的电流

谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一件事、如果我添加到我的50欧姆 SIG gen 10k 系列电阻器中、请从 SIG gen 施加1V 电压、并测量电阻器和运算放大器输入的 SIG gen 端的电压 、电压变化不大。 我希望输入电压非常低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vadim、

    输入设计为光电二极管的电流源输入。 当您使用电压输入进行测试时、很容易将输出驱动到其中一个电源轨中。 由于 Vin-=2.1V < Vin+=2.5V、且 Vout= maxVout= 4.5V、因此放大器输出似乎超出范围。

    您能否将电压信号偏移以获得2.5VDC 平均电压? 这将确保平均输出也为2.5V (中间电源)、并且可以上下摆动。 此外、使用10k 作为串联源电阻器、100k 作为反馈电阻器、放大器的反相电压增益将为-10V/V、因此请确保输入电压幅值保持在以下: 1.5V (到电源轨的距离)/10 (反相增益)/2 (由于信号发生器将电压加倍以考虑50欧姆阻抗匹配、除非使用高阻抗模式)=或小于+/-75mV。 听起来两个选择引脚都是高电平(11)、但 Vina-is 悬空? 如果是、如果没有外部反馈路径、则应启用其中一个通道(00、01、10)。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的支持! 我的 sig gen 是交流耦合的。 因此、我的输入电压正确地以 Vin+(2.5V)为中心。 当我将串联电阻10k 与 sig gen 输出串联时、我认为这是一个很好的电流源近似值。 TIA 的输入阻抗应该低得多。 根据仿真、它似乎约为60欧姆。  

    "听起来两个选择引脚都是高电平(11)、但 Vina-is 悬空? 如果是、如果没有外部反馈路径、则应启用其中一个通道(00、01、10)。"  我有这个原理图,这似乎可以正常工作。 假设00、01、10表示 SEL1、SEL0的输入? 如果我查看示波器、 我不会看到 R2上的压降太大。 在仿真中、它从1V 降至10mVp-p 谢谢 Vadim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我没有实现11不启用任何通道、如果我转至不同的组合、我会看到输出。

    谢谢 Vadim