This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ALM2403-Q1:旋转变压器励磁的功率运算放大器选择

Guru**** 1133870 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1, ALM2402F-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049661/alm2403-q1-the-selection-of-power-op-amps-for-resolver-excitation

器件型号:ALM2403-Q1
主题中讨论的其他器件: ALM2402F-Q1

您好!

我们将为旋转变压器励磁选择功率运算放大器。

R/D 转换器是 AD2S1210。

功率运算放大器的要求:

1、单电源:>12V

2 μ A、电流:>200mA

3 μ A、、电流限制或关断功能(经常会发生短路)

4、产品为工业应用,ALM2403-Q1正常,但始终缺货。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    旋转变压器应用中的驱动幅值和激励频率是多少?

    根据当前可用信息、 ALM2402F-Q1 或 ALM2403-Q1 均可正常工作、但两个器件目前均缺货。  

    如果您能够向我提供上述信息、我可以询问任一器件何时可用。

    如果这是为了开发、也许您可以先获取 EVM、请参阅下面的链接。  

    https://www.ti.com/tool/ALM2402FQ1EVM#order-start-development

    https://www.ti.com/tool/ALM2403Q1EVM#order-start-development

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    驱动振幅为3.6Vpp、激励频率为2KHz-12kHz。

    我们希望找到一款相对容易购买的工业级产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    根据您的要求、Vo = 1.8Vpeak、f_ex激励= 12kHz。  

    ALM2402F-Q1的压摆率为3.4V/usec、f_max-frequency = 300kHz。 是的、ALM2402F-Q1和 ALM2403-Q1都能够支持您的旋转变压器驱动应用。 。

    下面的幻灯片显示了如何以 f_max 为例进行推导。   

    -Q1表示该器件是汽车级器件(通过 AECQ100汽车认证)、也适用于工业应用。  

    如果我能够获得可用日期、请明天为您获取可用信息。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    我们可能会为您提供一些 ALM2402F-Q1 IC (也可能是 ALM2403-Q1)。 您可以通过 E2E 论坛输入"友谊"请求、与我联系吗? 建立私人联系人后、我们可以交换其他信息。 请告诉我们您感兴趣的音量。  

    或者、您也可以联系您所在地区的 FAE、我们也可以按照该路线进行操作。   

    我现在将关闭此查询。 如果您有其他问题、您仍可以重新打开主题帖。  

    最棒的

    Raymond