This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:输出异常

Guru**** 2521140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049568/lmv321-output-abnormal

器件型号:LMV321

尊敬的专家

客户发现预处理过程中的故障率很高,请就此申请提供一些建议!

输入:

我们发现良好的单位输出如下所示:

异常输出:

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gabriel、

    如果提供了组件的值、这将会有所帮助。 然而、不需要的信号似乎以大约100kHz (10us 周期)的频率振荡

    删除 C820将解决此问题。