This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4561:电流消耗

Guru**** 2692745 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4561, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128188/ths4561-current-consumption

器件型号:THS4561
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

我们在设计中使用三个 THS4561差动放大器进行单端到差动端信号转换。

随附的原理图供您参考。

我们将从降压转换器(器件型号:TPS62150AQRGTTQ1)生成+5V 电压、并从电荷泵(LT1054I)生成-5V 电压。

在运行期间、我们观察到电荷泵输出和电荷泵加热下降(最大拉电流100mA)。

然后、我 通过隔离降压转换器/电荷泵和  THS4561差动放大器、从外部向 THS4561差动放大器施加+5V 和-5V 电源。

当我向全部三个差分放大器施加+5V 和-5V 电压而没有施加输入并且仅连接 2.1k 和22nF 负载时、我观察到以下结果、如所附文件中所示。

  电流消耗
电压  Vs+= 5V Vs-=-5V
仅施加-5V 电压 X 9.3mA
仅施加+5V 电压 15.57mA X
同时施加+5V 和-5V 127mA 127mA

查询:

每个  THS4561差动放大器的+5V 和-5V 电源轨在无负载情况下的实际电流消耗是多少(在我的情况下、我只连接了2.1k 和22nF)?

2.在我们的设计中、根据上述结果、 THS4561从外部电源汲取的电流接近40mA。 这是可以的吗?

e2e.ti.com/.../THS4561.pdf

谢谢、此致、

Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    电路似乎会振荡。

    为什么您的多反馈滤波器看起来如此奇怪? 将其与 THS4561数据表的首页进行比较。 您的设计中缺少一些电容器。 如果没有这些电容器、尤其是用作相位超前电容的反馈电容器、相位裕度将被破坏、运算放大器将振荡。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedaiah、您好!

     无负载器件的静态电流应低于每个电源的 mA 电流。 我同意 Kai 的说法、不稳定电路的振荡将导致电流消耗大幅增加。 如下面的 TINA-TI 仿真中所示:

     作为快速检查、请尝试移除330Ohm 电阻器和1nF 差分电容器。

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉耽误你的答复。

    内部 TI 团队审查了该电路。

    请找到以下讨论链接。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1002392/ths4551-single-ended-to-differential-conversion/3709833?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=THS4561#3709833

    如果有任何修改、请告知我。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    差分运算放大器输出是否会在没有输入的情况下振荡?

    在本例中、我没有提供任何输入。

    我想说的是、无负载时的电流为127mA。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedaiah、您好!

     是的、即使没有输入、器件也会振荡并且不稳定。  

    谢谢、
    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、非常奇怪、  

    我认为您的源是 DAC、而不是 ADC、  

    2.环路内的 RC 极点只是在环路中增加了一个巨大的相移-可能会振荡移除电容器、您应该是可以的、  

    3.不需要额外的负载,请将其移除

    4.您的实际 CM 控制电压是多少?  

    (笑声)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    请遵循 Sima 的建议:

    [引用 userid="361341" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1128188/ths4561-current-consumption/4186010 #4186010"]为进行快速检查,请尝试移除330Ohm 电阻器和1nF 差动电容器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的答复。

    1.正确。 我的来源是 DAC。

    2.是的、我删除了 THS4561输入端子上的1nF。

    3、是的、我删除 了 THS4561输出端的2.1K。

    4. CM 控制电压为0.5V。

    移除1nF 和2.1k 后、我可以看到  THS4561在+5V 和-5V 电源轨上消耗的电流非常小。

    我认为现在电路看起来不错。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    移除1nF 和2.1k 后、我可以看到  THS4561在+5V 和-5V 电源轨上消耗的电流非常小。

    我认为现在电路看起来不错。

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sima、

    很抱歉耽误你的答复。

    移除1nF 和2.1k 后、我可以看到  THS4561在+5V 和-5V 电源轨上消耗的电流非常小。

    我认为现在电路看起来不错。

    您能否共享仿真文件以供将来参考?

    谢谢、此致、

    Pedaiah G.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pedaiah、您好!

     以下是 TINA-TI 中的仿真文件:  

      e2e.ti.com/.../THS4561_5F00_Pedaiah.tsc

    谢谢、

    Sima