This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA823:INA823:

Guru**** 2847400 points

Other Parts Discussed in Thread: INA823, ADS8689

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1130893/ina823-ina823

器件型号:INA823
主题中讨论的其他器件: ADS8689

您好,Team!

我想计算 ADC823+ Amp8689误差。

失调电压误差

INA823:     G=1、 V (OS_RTI)=V_OSI+V_OSO∕G=(20+140∕1) UV=160.06uV   (OS_INA)=G*V (OS_RTI)=160.06uV

ADS8689:   V (OS_ADC)=EO =±0.2mV

           V_OST=√((V (OS_INA))^2+(V (OS_ADC))^2)≈256.16uV

增益误差:

E_G=√((E (INA_G))^2+(E (ADC_G)^2+(E_R1)^2)    R1是采样电阻器(50 Ω、0.1%)

    = (0.01^2*2+0.1^2)

    ≈0.101%

噪声:

INA823:   en_ina=√((e (nr))^2+(e (ni))^2+(e_nV))^2)≈153.48uV (电阻器噪声/电流噪声/电压噪声)

ADS8689: V (FSR_rms)=0.5∙FSR∙0.707≈7239.68mV

         E (n_ADC)=V (FSR_rms)/(^μ s (SNR/20))=7239.68mV/(10^(91.5dB/20))≈192.63uV

         

          e (n_total)=√((E (n_ina)))^2+(E_(n_ADC))^2)≈246.30uV

我想知道 上述公式是否有问题?

我想 计算总误差(Etotal)、包括偏移误差、增益误差和噪声误差。

我可以这样计算吗?

e_total=√((V_OST/Vin)^2+E_G^2+(E (n_total)/Vin)^2)=????

 这个公式对吗? 输入电压为-10V~+10V、因此我选择2.5Vref、如图所示。

e_total=√((V_OST/Vin)^2+E_G^2+(E (n_total)/Vin)^2)=√((256.16uV/10V)^2+0.101%^2+(246.30uV/10)^2)=??%

我认为有问题、太小了。 请问 哪个公式 是错误的? 或者 提供一些有关此计算的文档(有关放大器+ ADC 的误差)。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hale、

    您没有指定什么是满量程 ADS 范围。 上述计算是针对25°C 时的典型双极情况完成的、但对于最坏情况误差分析、必须使用 数据表中指定的最大偏移和增益限制、而不是您使用的典型值。   

    因此、  

    失调电压误差:

    INA823:  G=1、 V (OS_RTI)=V_OSI+V_OSO∕G=(+/-100+/-450∕1) UV=+/-550uV   

    ADS8689:   V (OS_ADC)=EO =±1.0mV;    

    此外、对于最坏的情况、您必须假设它们以线性方式增加、而不是作为向量数量。  

    V_OST=V (OS_INA)+V (OS_ADC)≈+/-1.55mV

    您还必须包括差分和积分非线性-请参阅下文。

    增益误差:

    最坏情况 E_G=E (INA_G)+(E (ADC_G)+(E_R1)= 0.04%+0.025%+0.1%= 0.165%(R1是分流电阻器吗? 请显示原理图)

    噪声:

    INA823:   en_ina=[√(e (ni)^2+(e_no)^2)]*√(BWN)=√(21^2+120^2)*√(1.9e6*1.57)= 122nV/√(Hz)*√(2.98MHz)= 211uVrms

    您还需要包含差分和积分非线性-请参阅下面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    您可能还会发现以下 TI 高精度实验室课程非常有用。  它们讨论了放大器+ ADC 的误差计算:

    5.1 ADC 系统误差分析背后的统计数据

    5.2了解和校准 ADC 系统的偏移和增益

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marek!

    感谢您的回复。 我想问 在这种情况下是否需要计算 ADC 噪声、公式如图所示。  

    在计算 INL/DNL/EG/EO 时、  是否包含 ADC 噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    ADC 噪声不包括在内、需要使用上述公式进行添加- INL、DNL、例如和 EO 都是直流参数、不包括 ADC 噪声。

    尽管如此、正如 https://training.ti.com/ti-precision-labs-adcs-statistics-behind-error-analysis?context=1139747-1140267-1128375-1139104-1128656中所讨论的、 最坏情况分析必须通过线性地增加所有误差分量的最大值(非常保守的方法)来完成、或者您可以使用所有典型值(1-sigma)的矢量加法、然后将结果乘以可接受的故障率 (sigma 数量)-请参阅下面的示例。