This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3302:正弦信号和阶跃信号输入的延迟时间

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3302EVM, AMC3302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1135014/amc3302-delay-time-of-sin-and-step-signal-input

器件型号:AMC3302

在 AMC3302EVM 上进行测试、幅度为,±50mV 的正弦波输入、输入和输出的延迟为1.7us。(如下图所示)

在数据表中未找到正弦输入的延迟数据。  

 需要正弦和阶跃信号输入的 AMC3302延迟时间。 (要参考的任何测试条件)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Morty、

    数据表的6.10节中指定了延迟。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai。