This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM675:案例编号: CS0720693

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM675, LM64, UA741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046137/lm675-case-number-cs0720693

器件型号:LM675
主题中讨论的其他器件: UA741

e2e.ti.com/.../LM675-Pinout-and-Schematic.docxe2e.ti.com/.../LM675-Inverting-OPAMP.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    您是否打算将 LM675 TO-220封装安装在散热器上? 如果是这样、我们需要散热器规格来得出 它在不过热的情况下可以驱动的最低电阻负载。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    我没有散热器的规格,因为它在“垃圾”箱中。 已附上一张重新创建的电路照片、该电路现在正在使用。 还观察到 LM675输出过热时从 o 扫描产生的较高频率正弦波输出。

     

    以前在早期版本中测试过此电路、但它工作正常、过得非常热。 如有必要、可以发送该设置的照片。

     

    谢谢、

    Don McCormick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    由于您没有散热器的相关信息 、因此它的图像可能 会为我们提供一些有用的信息。 由于我们不能获得精确的热规格 、因此只需尝试找到类似的器件并应用其规格来确定 LM675功耗限制。

    您提出问题-

    单位增益 LM675反相放大器原理图、Vin=60Hz、R2 =Rin=RF =10K、 R1=1K、 C=0.22uF–为什么电容器额定频率为500kHz 而不是工作频率?

    500kHz 实际上与额定频率为500kHz 的电容器无关、但它是 R1C = 1 /(2 PI 500kHz)公式中的一个因素。 该公式可确保 LM675通常需要以10V/V 或更高的闭环增益运行、当在该反相 G =-1V/V 配置下运行时、该 LM675可保持稳定。 R 和 C 值位于电路中并设置为进行补偿。 请记住、在 G >=10V/V 的条件下运行的 LM675的单位增益带宽具有5MHz 的单位增益带宽(GBW)。 然而、当施加-1V/V 反相增益电路时、GBW 降至50kHz。 由于补偿、带宽大大降低。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    散热器是 Aavid Boyd。  不像 Aavid Boyd 58100802500G 那样高。 它位于所附照片的右侧。

    感谢你的帮助。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我一直在搜索 Aavid Boyd 网站、 您提供的58100802500G 散热器编号未显示在搜索中。 我认为正确的数字与581008B02500G 的行大致相同、但不幸的是、准确的数字也没有增加。 他们提供信息的最接近的数字是581101B02500G、它是一个4翅片挤压散热器、因此它可能属于该系列、与您使用的产品类似。

    https://info.boydcorp.com/hubfs/Thermal/Air-Cooling/Boyd-Board-Level-Cooling-Extruded-5810.pdf

    如果我们使用58100X 散热器及其数据表中的热像图、我们可以看到散热器的热阻是空气速度和耗散功率的函数。 当空气速度 为零时、会发生最坏情况下的散热器到空气的热阻。   由于我们没有有关散热器的完整信息、因此让散热器到环境的热阻 ϴHS Ω A 使用10°C/W

    然后、根据 LM675数据表中的图8、我们可以得出最大功耗。 如果环境温度为25°C、则最大功耗为10瓦。

    在最坏情况下、可通过以下关系找到运算放大器最大交流功耗:

    Popa (MAX_AC)=(2∙V+2)/(π2∙RL)

    转置方程并求解 RL

    RL =(2∙V+2)/(π2∙Poa (MAX_AC))

    对于 V+= 15V、 Poa (MAX_AC) = 10W  

    RL =(2∙15 V2)/(π2∙10W)= 4.6 Ω

      这应使您非常接近可用于所述条件的最小负载电阻、并且散热器的 ϴHS Ω-A 约为10 °C/W

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面原理图中的 PSpice 输出文件。 请注意、f = 60Hz 时的振幅为9.1Vpk。R21上的实际 O'Scope 输出在大约8MHz (增加的频率)时约为2Vpk (减少的振幅)。 这里的问题是什么?   (引脚3和5处的 LM675电源旁路电容至接地(引脚1)。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    在 LM675输出端观察到意外的2Vpk、8MHz 正弦波或失真正弦波、这表明该级正在振荡。 您用于 LM675级的 R 和 C 值看起来是正确的。 但是、从 LM675输出到接地的串联1 Ω+ 220nF RC 网络缺少该电路。 它是 所应用的整体薪酬的一部分、必须包含在内。

    请注意、仿真模型是真实产品的简化。 它们会产生与实际产品接近的行为、但很难设计一个仿真模型来使其行为与实际的硅放大器完全相同。 因此、尤其是对于振荡之类的东西、您可能会发现当模型版本振荡时、实际产品不会振荡、反之亦然。 我建议您添加输出网络后、您不仅要对电路进行仿真、还要在工作台上对其进行测试并查看其功能。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这一端的解决方案是在 Vee 引脚3和接地引脚1之间添加一个200pF 电容、并在 VCC 引脚5和接地引脚1之间添加另一个200pF 电容。 我之前未能按照上面原理图中的说明(My Error)将这些值放置在电路中。 这会停止 LM675的振荡、该电路现在在大约9Vpk 时提供预期的干净60Hz 输出信号。  感谢您的耐心和对我的建议。 至少对于该特定电路、即使没有从 LM675输出到接地的1 Ω+ 220 nF RC 网络、该问题似乎也可以解决。 如果您建议、我会将这些添加到电路中以进行整体补偿。 但许多人建议:"如果没有损坏、请不要修复。"

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    这一端的解决方案是在 Vee 引脚3和接地引脚1之间添加一个200pF 电容、并在 VCC 引脚5和接地引脚1之间添加另一个200pF 电容。  我之前未能按照上面原理图中的说明(My Error)将这些值放置在电路中。 这会停止 LM675的振荡、该电路现在在大约9Vpk 时提供预期的干净60Hz 输出信号。  感谢您的耐心和对我的建议。

    至少对于该特定电路、即使没有从 LM675输出到接地的1 Ω+ 220 nF RC 网络、该问题似乎也可以解决。 如果您建议、我会将这些添加到电路中以进行整体补偿。 但许多人建议:"如果没有损坏、请不要修复。"

    您建议什么、将补偿对添加到现有电路中或构建另一个电路并将其保持原样?   

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我怀疑最初的串联输出 RC 网络是在 LM675驱动相当大的输出电流时开发的解决方案。 最安全的选择是在下一个负载不同于当前使用的负载时包含串联 RC 输出网络。

    您将注意到、LM675数据表中的所有电路均包括网络、而不论增益或配置如何。 正如  您所描述的、我担心仅添加200pF 电容器可能对您手头的 LM675器件很适用、但将来可能无法使用您收到的产品完成工作。 半导体产品电气参数在整个生产过程中确实会发生变化、因此 需要设计一个设计来实现最大的稳健性。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    将按照建议安装1欧姆、200pF 补偿组件、然后再次测试。

    未来的负载将发生变化。 我在该电路上使用了1K 欧姆负载、只是为了确保安全。 希望并联 LM64以增加电流并馈入6.3 -120变压器以构建小型逆变器。

    感谢您的建议。

    请 将我从收到您的其他查询的回复中移除。

    此致、

    Don McCormick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thomas、

    当 LM675将6.3Vrms 电压输入1 Ω 电阻器时、该电阻器上需要将近40W 的功率、这会使5W 电阻器和提供其电压的 LM675过热。

     

    UA741运算放大器的运算放大器

    P RMS

    P RMS

    P RMS

    如果 Ri =10K、则需要计算中所需的射频

    O'Scope.

    福禄克

    PSpice

    增益

    675 Pout

    675 Pout

    675 Pout

    输出电压为120Vrms

    PK -Pk 最大值

    RMS

    峰值

    (RF/Ri)

    = E^2/R

    = E^2/R

    = E^2/R

    ICL 8038电压输出

    7.40.

    2.62.

    3.70

    1

    R=1

    R=8

    R=16

    19/1 UA741 Vout 14.08K =RF (需要)

    17.82.

    6.30.

    8.91.

    2.41

    39.69

    4.96125.

    2.48063

    R 瓦

     

     

    为了在不降低其有效性的情况下降低通过该电阻器所需的功率、是否可以将电阻值增加到8或16欧姆?

    谢谢、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    从计算中可以明显看出、随着负载电阻从1欧姆增加到16欧姆、功率会显著降低。 提供 LM675可产生应用所需的输出电压和电流、因此没有理由以高于所需功率的任何功率运行 LM675和负载。 更低的功率耗散和发热可延长组件的使用寿命。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程