This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA145:输入电流过高、需要提供电路配置建议

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA145, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1049268/opa145-input-current-too-high-circuit-config-need-advise

器件型号:OPA145
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

各位专家:

你好。 我们从客户那里得到这种情况、他们发现通过 PSpice 仿真时 OPA145的输入电流非常高。

请参阅下面的完整输入查询:

'下面电路中该运算放大器的输入电流几乎等于源极电流-考虑到输入阻抗为10^13欧姆、情况不应如此。 模型是否损坏? 我正在 PSpice (带附件)中使用德州仪器(TI)运算放大器库"

我想请您确认这一点、因为我们当前的项目中没有 PSpice 工具来支持此查询。 根据他的电路、他似乎想配置一个交流积分器运算放大器。 但是、由于他将交流信号直接连接到反相输入、因此看起来它们实际上是通过接地的同相引脚连接的。

对此有什么想法和确认吗?

此致、
阿尔基·A.


e2e.ti.com/.../Transimpedance-Amp-Pspice-Files.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我不知道他们是如何测量这个上的电流的、 他们显示的图形似乎仅针对生成的交流信号。

    我认为必须通过将电流表与输入引脚串联来测量输入电流。

    我不熟悉 PSpice 及其环境、因此需要您对此提供帮助。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我无法查看 OPA145跨阻电路的详细信息、因为图像太小。 但是、由于您关注的是 OPA145仿真模型的输入偏置电流、因此我设置了一个简单的电路、并使用 TINA-TI 和 PSpice for TI 对其进行了测试。 我使用两个仿真器为简单缓冲器获得了相同的直流输入偏置电流(IB)和电压偏移。 反相输入显示 IB 接近 1fA、同相 IB 大约为500fA。 这些值小于数据表电气特性表中列出的+/-2 pA 典型值。 看起来 OPA145 IB 电流正常。

    如果您可以为电路提供更大、更可见的原理图、我们更容易看到您的意图。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您提供这一非常详细的信息。

    关于所提供的附件、我想 通过单击快照、可以从左上角选择放大并向右拖动以清晰地查看电路。

    感谢您的支持。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Archie、

    我在查看帖子中的小图像、而不是 zip 文件。 打开文件后、我可以更好地看到图像。

    该跨阻放大器的实现方式(TIA)存在问题。 实际上、该电路被设置为电压放大器级、本质上是开环运行。 TIA 10Meg 电阻器用作反馈电阻器、0.3欧姆分流电阻器用作电压放大器中的输入电阻器。 从同相放大 器观察到的噪声增益为[1 +(RF/Ri)]= 1 + 10e6/0.3、或33,000,000 V/V、大于 OPA145开环增益(AOL)本身。

    OPA145的典型电压偏移为+/-40uV。 将40uV 乘以3300万将尝试将输出电压设置为1333V。输出将下降到其摆动轨、该轨将接近6V 电源限制之一。 一旦运算放大器的输出被强制达到摆幅限制、运算放大器的正常运行就会丢失、并且运算放大器的电气特性方面的所有赌注都会关闭。 由于仿真模型是为线性运行而设计的、因此强制它们进入非线性运行结果是不可靠的。

    由于输入源可提供10mA 的峰值电流、并且有一个0.3欧姆的分流电阻器、因此可获得3mV 的最大峰值电压。 如果需要将电压提高到可用水平、只需将 OPA145连接为电压放大器、而不是 TIA。 如果该功率级设置为100V/V 增益、则当存在0.3mV 电压时、输出将在其静态点之外摆动300mV。

    如果客户有其他想法、他们需要做什么、我们可能会提供一些建议。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的详细回答。

     下面的电路是否足够?

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    遗憾的是、这仍然无法正常工作。 10uA 的源电流通常流经 TIA 增益设置电阻器、即10Meg 反馈电阻器。 流经10M Ω 电阻器的10微安电流需要 OPA145输出摆幅至100V、这显然超出了运算放大器的输出范围。 如果反馈电阻器减小几个数量级、则输出将处于线性摆幅范围内、峰值输入电流为10uA。

    如果您可以向我们提供有关您尝试对电路执行的操作的更多信息、我们应该能够提供一些建议。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    不过、这也是我的想法。

    他所~的电流图也是 Rs (3M 对我来说是开路、因为电流 信号也太小)的电流图、而不是他所指的输入偏置电流。 我仍在等待客户对其担忧的回应。

    感谢您的大力支持。

    此致、
    阿尔基·A.