This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC3301:电源电流与温度间的关系

Guru**** 2983840 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC3330, AMC1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1048758/amc3301-supply-current-vs-temperature

器件型号:AMC3301
主题中讨论的其他器件:AMC3330、 AMC1300

大家好、

AMC3330和 AMC3331数据表显示了3.3V Vdd 下电源电流与温度的关系。 我们是否有 Vdd 为5V 的相同数据?

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

     由于 LDO 的原因、在5V 时的电流消耗略高于3.3V。 与 AMC1300数据表中所示类似: