This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可调脱粒器

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1046751/tunable-thresholder

主题中讨论的其他器件:OPA858

大家好、

我们的客户正在寻找具有以下特性的两个模块。 但是、检查我们的产品线后、我们似乎没有这些类型的器件。 请确认吗? 我加入了 D 触发器只是为了向客户展示应用、但我了解到我们没有能够以 GHz 频率运行的 D 触发器。

8-12GHz 可调阈值保持器(例如、阈值电压可调且输出端的信号超过阈值限制的比较器)
8-12GHz D-flip 触发器(高速触发器、用于根据输入信号(即阈值的输出)生成持续时间更长的脉冲)

1.我可以将其用作可调阈值机吗? 这意味着、通过调整输入端的阈值电平、我只传递高于该值的信号振幅电平
2.我可以用它来延长脉冲持续时间吗? 这意味着、通过插入持续时间为0.1ns 的脉冲、我可以在输出端获得持续时间为10ns 的另一个脉冲
这个电气部件的全部用途是进行阈值保持并且在输入通过后(如果它高于一个可调阈值水平)保持一段持续时间内的电平恒定(即、所附图片)。 数据速率约为10GHz (但不限于该数字、如果数据速率越高越好)。
由于其速度很快、我正在寻找已经安装在评估板上的 LGA 封装器件或 IC、我只需将带有 SMA 连接器的电压插入此类组件即可。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    由于速度原因、这不属于精密放大器。 E2E 领域(我们的器件低于50MHz)。  但我只想说、这基本上就像一个具有可编程阈值的"单次触发"电路、对吧?  您似乎正在寻找一个高速比较器以及用于脉冲生成的高速逻辑。  我认为这些产品可能来自两个不同的产品系列、如果存在的话。

    您是否同意此评估?

    此致、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的回答。 我们已收到以下客户的进一步询问

    忘记数据速率、您认为这样的配置仍然有用吗?

    如何处理如果我使用具有锁存使能端口的单个比较器作为单个模块、那么每当锁存关闭时、输出将在一段时间内保持之前的状态。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "峰值检测器"可能是一个良好的开始。 它本质上是一个通过二极管驱动 RC 计时器的放大器。 有多个带宽大于1GHz 的高速放大器可供选择。 可以将其调整为1ns 内的衰减、或者、要获得90°下降沿、 您可以将其设置更长的时间、然后每纳秒使用并联开关对电容器进行短路。 所需的增益是多少? 我想您可以尝试使用 OPA858来实现这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的建议。 根据我们的客户、

    1) 1)这些类型的放大器是否限制在最大1GHz?
    2) 2)如果我馈送了10GHz、它是否仍然可以工作、并且每1GHz 仅采样一次还是根本不工作?
    3) 3)您是否会详细说明如何将其用作阈值机?
    具体而言:
    3.a)我应该将 IN+馈入为输入信号、将 IN-馈入为我想要与之进行比较的基准信号?
    3.b)如何在每纳秒使用并联开关对电容器进行短路
    3.c)根据我的配置、输出是刚刚检测到的峰值还是也是一个长于一位的脉冲?
    3.D)如果上一部分是,如何调整此脉冲持续时间?
    4) 4)这个的输出甚至可以高达27dBm 的电力、更高的功率更好。

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我见过的最高闭环带宽约为1GHz。 您可能能够使用高达3GHz 的开环缓冲器。

    2. 10GHz 信号将由1GHz 放大器滤除。  

    3.我正在尝试帮助您了解我们提供的工具,以确定是否存在可能的解决方案,但我不知道它是否可以正常工作。

    答:我建议使用峰值检测器延长所有峰值的持续时间、而不设置阈值。 但是、二极管将是为电容器充电的恒定0.7V 阈值。 理论上、可以根据二极管的 I-V 曲线将该"阈值"调整几个100mV、并改变 R 值。

    b.您可以使用高频分立式 MOSFET (开漏配置)。

    C/d. 您可以任意一种方式设计 RC 常数。 您只需调整所需时间常数的 RC 值。

    更高的电压将消耗更多的功率、并且很难快速交替。

    该信号来自什么? 阈值需要什么选择性? 为什么频率如此高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    我们收到了客户的反馈、

    该信号来自什么?
    它来自光学数据、经过 PD 后、它将转换为要进行阈值处理的电信号

    阈值需要什么选择性?
    输入是3级电信号、输出应仅为2级、用于抑制中幅电平的该阈值电平应可调节

    为什么频率如此高?
    它来自光学器件、对于此类信号、甚至10 GH 也是低电平

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    光学数据是二进制数字信号吗? 如果是这样、则可以通过测量光学信号本身的跨阻放大器在上游更轻松地实现此功能。 一旦信号处于电域中、由于迹线和寄生耦合的皮肤效应、使用分立式元件将无法支持更高的频率。