大家好、
我们的客户正在寻找具有以下特性的两个模块。 但是、检查我们的产品线后、我们似乎没有这些类型的器件。 请确认吗? 我加入了 D 触发器只是为了向客户展示应用、但我了解到我们没有能够以 GHz 频率运行的 D 触发器。
8-12GHz 可调阈值保持器(例如、阈值电压可调且输出端的信号超过阈值限制的比较器)
8-12GHz D-flip 触发器(高速触发器、用于根据输入信号(即阈值的输出)生成持续时间更长的脉冲)
2.我可以用它来延长脉冲持续时间吗? 这意味着、通过插入持续时间为0.1ns 的脉冲、我可以在输出端获得持续时间为10ns 的另一个脉冲
由于其速度很快、我正在寻找已经安装在评估板上的 LGA 封装器件或 IC、我只需将带有 SMA 连接器的电压插入此类组件即可。



Danilo