请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2903B 主题中讨论的其他器件:LM393B
大家好、
客户询问 LM393BIDGKR 的最高外壳温度。 我只能在 DS 中找到环境温度。 谢谢你。

此致、
Mike
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Mike:
在低功耗、低自发热器件中、假设 Ta 为 Tj。
最高工作温度为125°C、这是环境温度。 由于功率耗散、实际裸片温度要高一或两度、但额外的裸片温度在特性说明中有所介绍。
他们想要计算或估算什么?
表6.5中列出了所有可用的热阻值。
有关 以下参数的更多信息、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》报告: