This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:LM393BIDGKR 外壳温度

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM393B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045920/lm2903b-lm393bidgkr-case-temperature

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件:LM393B

大家好、

客户询问 LM393BIDGKR 的最高外壳温度。 我只能在 DS 中找到环境温度。 谢谢你。

此致、

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我知道 Tc 也可以用公式 Ta 计算。 为了防止计算误差、我们是否有可以提供给客户的 LM393B TC 值? 谢谢你。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    在低功耗、低自发热器件中、假设 Ta 为 Tj。

    最高工作温度为125°C、这是环境温度。 由于功率耗散、实际裸片温度要高一或两度、但额外的裸片温度在特性说明中有所介绍。

    他们想要计算或估算什么?

    表6.5中列出了所有可用的热阻值。

    有关 以下参数的更多信息、请参阅《半导体和 IC 封装热指标》报告:

     https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike

    我们尚未看到有关此帖子的任何新参与、因此我将关闭该帖子。  如果您需要进一步的支持、请随时回复或发布新帖子。

    谢谢

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul 和 Chuck、您好!

    感谢支持、客户只需确保器件能够在90°C 的温度下工作。 这似乎是可行的。

    此致、

    Mike