This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9101:与 TSX561ILT 引脚相同

Guru**** 2769205 points

Other Parts Discussed in Thread: LM321, TLV9101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1045565/tlv9101-p2p-with-tsx561ilt

器件型号:TLV9101
主题中讨论的其他器件:LM321

大家好、

 我们是否通过 TSX561ILT 获得任何 P2P 部件? 我从  交叉参考工具中获取 TLV9101IDBVR 与 TSX561ILT (引脚排列如下所示)引脚对引脚。 但是引脚分配不同、您能否帮助仔细检查是否有任何 P2P 替代器件?  

此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 LM321引脚排列。 SOT23-5封装非常不寻常。

    实际需要哪些电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们请求16V 电源电压。 是否有合适的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我同意克莱明的观点。 LM321是最接近的 P2P 替代产品、请注意比较表、该替代产品有优缺点:  

    这是一款传统器件、我建议阅读 《具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南》

    这种特殊引脚被称为"UDBV"引脚、正如 Clemens 提到的、SOT-23-5封装非常不常见。  
    我有一个引脚排列的屏幕。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我还与我们的营销团队联系、以更改 TLV9101的交叉参考。 感谢您向我们指出这一点。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    为了闭合环路、移除了不正确的交叉参考。  
    请验证问题是否已解决。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州