请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV9101 主题中讨论的其他器件:LM321、
大家好、
我们是否通过 TSX561ILT 获得任何 P2P 部件? 我从 交叉参考工具中获取 TLV9101IDBVR 与 TSX561ILT (引脚排列如下所示)引脚对引脚。 但是引脚分配不同、您能否帮助仔细检查是否有任何 P2P 替代器件?

此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
我同意克莱明的观点。 LM321是最接近的 P2P 替代产品、请注意比较表、该替代产品有优缺点: 
这是一款传统器件、我建议阅读 《具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南》
这种特殊引脚被称为"UDBV"引脚、正如 Clemens 提到的、SOT-23-5封装非常不常见。
我有一个引脚排列的屏幕。

祝你一切顺利、
卡罗莱纳州