This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2333:如果采用单电源且输出中没有下拉电阻器的 tlv2333、其输出是否可以达到零?

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2333, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1047123/tlv2333-if-tlv2333-with-single-supply-and-no-pull-down-resistor-in-output-can-its-output-reach-zero

器件型号:TLV2333

如果在 tlv2333数据表中没有图19电路,其输出是否为零?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、如果你将70mV 的接地值视为零、是的-如果不是、那么它不能、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ruixin、

    除了 Michael 的评论之外、您还可以在  负电源轨上使用 LM7705、它可以从标准3V-5.5Vdc LDO 生成-0.23V 的电压。  LM7705 是一款具有低噪声、−0.23V 固定负电压稳压器的开关电容器电压反相器。  

    使用以下配置、输出将到达接地端、这是 TLV23333数据表中图19的替代方法。  

    如果您有其他问题、请告知我们。  

    最棒的

    Raymond